UR 10コボットが組立ラインを最適化

Ford Motor Companyのオートメーション

UR 10 cobotがFordのエンジンアセンブリを最適化する方法をご覧ください

要するに

世界的な自動車業界の巨人の1つであるFord Motor Companyは、ルーマニアのCraiovaにヨーロッパに主要な生産拠点の1つを持っています。UR 10 cobotsは、エンジン組立ラインに配備され、カムシャフトにグリースを塗り、エンジンにオイルを充填し、品質検査を行います。cobotsは、Fordがより速い生産スループットを提供するのに役立つと同時に、従業員の反復作業を軽減します。

Ford Motor Companyは、製造プロセスに付加価値を生み出す手作業を強化するソリューションを探していました。これにより、同社は、スペースの節約、人とのコラボレーション、必要に応じて移動することができ、同時に高度な安全性と迅速な投資収益率( ROI )を提供することができる新しい自動化ソリューションの必要性を認識しました。

Ford Motor Company

業界 Automotive and Subcontractors
Romania
従業員数 1000+
Cobot UR10

ソリューション

コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

実装が簡単

実装が簡単

Ford工場のUR cobotsは実装が簡単で、オペレーターはUniversal Robots Academyオンラインモジュールの助けを借りてUR 10 cobotsを非常に迅速に理解しました。協働ロボットは多くの機会を提供し、作業環境を危険にさらすことなく、人間と並んで作業することで簡単に達成できるプロセスの複雑さは、将来の長期的なコラボレーションに対するFordの主張を表しています。

会社

会社

CraiovaにあるFordルーマニア工場では、毎年数十万台の最先端のFordエンジンと車両を製造し、ヨーロッパおよびその他の地域の顧客に配送しています。ここでは、世界で最も受賞歴のあるエンジンの1つであるFord EcoSport SUVと1.0L EcoBoostエンジンが製造されています。また、新しいSUVであるFord Pumaは、今年初めにFord Craiova工場で生産される予定です。

当社のアプリケーションは、Universal Robotsに基づいています。これらのロボットは、私たちが探しているアプリケーションに対応しているからです。設置面積が小さく、実装が簡単で、従業員と一緒に作業できるという点で、私たちは彼らを本当に気に入っています。

私たちは協働ロボットの旅の始まりにあり、最初のインストールが成功した後、さらにいくつかのインストールを検討し始めました。これらのロボットについて学べば学ぶほど、より多くのアプリケーションが見られるようになります。

Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford Romania

解決策

調査と協議の結果、FordはUniversal Robotsが提供するcobotsが同社のすべてのニーズと基準を満たしていると結論付けました。

CraiovaのFordルーマニア工場は現在、UR cobotモデルの中で最大の4台のUR 10を設置しています。それらのうち3つは作業プロセスに直接統合されており、組み立てラインで従業員と一緒に作業し、反復的なタスクを引き継いでいます。1つのUR 10はカムシャフトフォロワーのグリース注入を行い、もう1つはエンジンにオイルを充填し、3つ目はオイルを充填した後にUVライトとカメラでエンジンの漏れをチェックします。エンジンチェックプロセスで使用されるカメラは、イーサネットを介してcobotと通信するUR +製品であるCognexカメラビジョンです。UR 10 cobotは、アプリケーションに応じてFordエンジニアによって特別に作成され、パーソナライズされたエンドエフェクタ(グリッパー)の助けを借りて操作します。4番目のUR 10ユニットはテストとトレーニングに使用され、間もなく運用上の役割が割り当てられます。UR 10を組立ラインを制御するシステムに統合することで、プロセスが簡素化されます。cobotsは、通常のプロセスで変更が発生しない限り、人間/オペレーターの介入を必要としません。

「英国のチームは、エンジンと車両工場のニーズに最も適したcobotの種類をグローバルに分析しました」と、Fordルーマニアのエンジン工場のエリアマネージャーであるAdrian Calangiu氏は述べています。「私たちがcobotsを実装したとき、人を置き換えるつもりはありませんでした。私たちは、cobotを置き換えるのではなく、オペレーターの同僚として機能させることで、反復的で困難な仕事を行うオペレーターを支援したかったのです。UR cobotsには、オペレーターの安全地帯を危険にさらすことなく、オペレーターの近くで作業する柔軟性があります。協働ロボットはまた、単調で反復的なタスクから彼を解放し、彼に創造的な方法で貢献する機会を与えます。

Ford Motor CompanyのUR 10 cobotFord Motor CompanyのUR 10 cobot

自動化の課題を解決しました:

  • 新しい建設コストを回避しながら、cobotsで自動化する機能
  • 反復的で人間工学的に好ましくない作業から解放された従業員
  • cobotを独立して動作させる
  • 機能既存の従業員が安全かつ簡単に職場にアクセスできるようにする

主な価値推進要因:

  • 従業員の反復作業の減少
  • 協働ロボットの生産プロセスへの迅速な統合
  • 生産スピードと効率の
  • 向上間で移動可能な柔軟な展開ソリューション

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • カムシャフトフォロワーのグリース注入
  • エンジンにオイルを充填する
  • オイルが充填された後、UVライトとカメラでエンジンをチェックして漏れがないか確認します

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510