協働ロボットは、金属加工と塗装プロセスを合理化します

ファーク・メタルバウ

要するに

スパークが飛び、金属が形成される場所が、Ferk Metallbauの仕事の始まりです。このファミリービジネスは、カスタムワンオフから大型シリーズまで、金属部品の設計、形成、仕上げを行っています。Karl Ferkは第4世代で同社を経営しています。彼にとって最も重要なことは、仕事が決して単調になることはないということです。それぞれの仕事は、新しいことに挑戦し、職人技をさらに発展させるためにチームに挑戦する必要があります。従業員はcobotsをツールとして使用します。それらは溶接、研削、粉体塗装を行い、意味のある場所で実装されます。そうすれば、人間が最も得意とすること、すなわち解決策を見つけ、先を見据えて考えることに時間がかかります。

課題すべての仕事には

新しい要件が伴います。Ferk Metallbauのチームは、専門的なソリューションを見つけ、技術的なノウハウを提供しています。しかし、溶接、研削、または粉体塗装金属は、時間と焦点を必要とするタスクです。特に、何百もの部品を含むシリーズの場合は特にそうです。そこで、ファークは自分自身に尋ねました。従業員は、クラフトとの接触を失うことなく、単調なタスクの負担をどのように軽減することができますか?

Ferk Metallbau

業界 Metal & Machining
Austria
Number of employees 50
使用したURロボット UR10e

主な価値推進要因:

  • Cobotsをツールとして使用した柔軟な生産
  • 金属の正確な加工
  • 直感的に使用できるテクノロジーによる従業員のモチベーション

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • レーザー溶接
  • アーク溶接
  • 研削
  • 粉体塗装

自動化の課題を解決しました:

  • 単品から大型シリーズまでの金属部品の加工

ソリューション

上、下、左、右–一貫して高精度のUR 10 eパウダーコート。そして決して疲れることはありません。
ファークメタル溶接ロボット

多様な自動化ニーズに応えるために柔軟に展開されたロボット

マネージングディレクターはcobotsで答えを見つけました。彼のチームは、他のツールと同様に、それらをツールとして使用しています。必要なときは実用的で、そうでないときは脇に置いておきます。一部のUR 10 eモデルは柔軟に自動化されています。溶接や研削などの作業を切り替えます。他のcobotsは、マスキング解除や粉体塗装など、生産プロセスに恒久的に組み込まれています。

Ferkの従業員は、cobotsを自分で設定し、新しい注文に合わせて調整します。タスクに関係なく、彼らは自分の専門知識を適用し、それをcobotに教え、より要求の厳しい仕事に集中します。その結果、一貫して高品質で、身体的な負担が軽減され、さまざまな仕事が残っています。

私たちは4世代前から存在しています。多くのことが変わりましたが、1つ残っています。私たちは誠実に仕事をしています。そして、私たちは立ち止まることはありません。cobotsのような新しい技術もその一部です。彼らは私たちが改善するのを助けてくれます。

Karl Ferk, Managing Director at Ferk Metallbau
アングルグラインダーを装備したこのcobotは、金属部品のエッジをバリ取りします。

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う