--

Universal Robotsがミッションクリティカルな検査に対応

Comprehensive Logistics

要するに

ビジョンカメラを搭載したUniversal Robots UR 10協働ロボットにより、オハイオ州に拠点を置く契約メーカーは、自動車エンジンのサブアセンブリで100 %の品質を達成できます。

オハイオ州ヤングスタウンにある馬蹄形の組立ラインでは、各ステーションに60秒のタイムスパンを持つコンベア上でエンジン部品が時計仕掛けのように動き、エラーの余地はありません。エンジンクレードルサブアセンブリがラインの端に到達すると、会社は重要なステアリングギアワイヤハーネスコネクタを含む各サブアセンブリが完全に装着され、ロックされていることを検査する必要があります。「断続的に接続が緩んでいる場合、または接続されていて所定の位置にロックされていない場合、重大度のレベル8であるパワーステアリングが断続的または完全に失われる可能性があります」と、Comprehensive Logisticsの付加価値組み立て責任者であるMike O’Keefe氏は述べています。「これは生命を脅かす故障モードなので、それらのクリップが100 %自信を持って所定の位置に固定されていることを確認する必要があります。」とO 'Keefe氏は課題についても説明しています。「業界全体では、手動検査の効率はわずか約80 %なので、自動化されたシステムを介した繰り返し可能な品質検査を求めていました」と彼は言います。

しかし、このプロセスは、同社が実装した固定マルチカメラシステムがカメラを狭い場所に配置することができず、メーカーが必要とするほど繰り返し可能ではなかったため、オハイオ州のメーカーに頭痛の種を引き起こしていました。「カメラシステムによって収集されたデータはそれほど純粋ではありませんでした」と、再現性の要件を満たしていないプローブスタイルのロボットを実験したO’Keefe氏は付け加えます。

同社は代替案の研究を開始しました。このソリューションは、Comprehensive Logisticsの稼働時間要件をサポートし、使いやすく、プロセスや担当者と簡単に統合する必要があります。「安全上の問題につながる可能性のないものを見つけなければなりませんでした」とO' Keefeさんは説明します。「私たちはUniversal Robotsを見て、これがビジョンカメラを安全かつ繰り返して正しい位置に動かすことができる、費用対効果の高い軽量ロボットであることにすぐに気づきました。ユニバーサルロボットの器用さにより、ミッションクリティカルなポイントの下に到達し、100 %繰り返し可能になります。」

Comprehensive Logistics

業界 Automotive and Subcontractors
North America
従業員数 100-500
使用したURロボット UR10

Universal Robotsは、私たち自身を強力に位置づけ、100 %の品質を提供する機会を提供してくれました

Mike O’ Keefe, Value-added Assembly superintendent, Comprehensive Logistics

解決策

このターンキーアプリケーションは、オハイオ州に拠点を置くURロボットの認定システムインテグレーターであるAutomation Zoneによって開発されました。

外部リソースを使用しているにもかかわらず、アプリケーション全体の価格は依然として費用対効果がありました。Comprehensive Logisticsの組み立て責任者は、3シフト運転を実行しているロボットが約7ヶ月でどのように自己負担するかを詳述しています。「ロボットのハードウェアだけを見ると、ROIはおそらく4か月未満です」と彼は言い、この計算は品質の問題による顧客からの手数料の排除を考慮していないと付け加えました。「私たちはURロボットから100 %の品質を得ているので、ペナルティから保護されていることを知っているので、払い戻し期間はさらに短くなると信じています。」

安定した稼働

安定した稼働

Universal Robotsの天井に取り付けられたUR 10コラボレーションロボットには、ビジョンカメラが装備されており、検査ポイント間を素早く移動し、各接続の写真を撮ってから「ホーム」位置に戻り、次のアセンブリの検査を待ちます。 O’Keefeは、UR 10がエンジンクレードルの検査を引き継いで以来、達成されたアップタイムを強調しています。「UR 10は2年間、2シフトまたは3シフトで24時間稼働しています。「このアプリケーションは、新しいエンジンの構築にも将来性があります。顧客から新しい要件や異なる検査基準が与えられた場合、プロセスに品質検査ポイントを追加するのは簡単です。「当社のインテグレーターは、リモートでダイヤルインするだけで、必要な情報を更新し、プロセスを説明してくれます」とO 'Keefe氏は言います。

安全機能を内蔵

安全機能を内蔵

Universal Robotsは、ロボットアームがそのルート内で物体や人に遭遇した場合に自動的に動作を停止させる組み込みの安全システムにより、コラボレーションロボットまたはコボットに分類されます。これは、Comprehensive LogisticsがUR 10をライン上の従業員のすぐ隣で運用できることを意味します。「業界の標準的なロボットシステムの一部に必要な面倒なライトカーテンやその他の種類のガードは必要ありませんでした」とO 'Keefe氏は述べ、ロボットがサイクルの途中で簡単に開始および停止する能力を強調しています。「検査に失敗した場合は、サイクルの失敗した部分だけを再検査することができます。通常、スタンドアロンのロボットを使用している場合、プロセス全体が再実行され、サイクル時間がかかります。「各ステーションで60秒のタクトタイムで、組立ラインでのサイクルタイムは約48秒に設定され、UR cobotは検査を実行するのに約32秒かかります。これにより、ライン全体が停止することなく、再実行に十分な時間がかかります。

持続可能なソリューション

持続可能なソリューション

UR 10が実施する視力検査は、アップタイムが重要なペースの速い組立ラインの最後のステップです。「以前のソリューションは頻繁に中断を引き起こしましたが、Universal Robotsではそうではありません。2年間の運用で故障は発生していません」と、Comprehensive Logisticsの付加価値組み立て責任者であるMike O ’Keefe氏は述べています。

ミッションクリティカル

ミッションクリティカル

ステアリングギアワイヤハーネスのプラグインの正しい組み立てを確認することは、ミッションクリティカルです。コネクタが完全に装着され、所定の位置にロックされていないために断続的に接続されている場合、重大度のレベル8であるパワーステアリングが失われる可能性があります。これは、生命を脅かす故障モードを意味します。

製品

製品

Comprehensive Logisticsは、ISOおよびIATF認定の付加価値サブアセンブリ機能を含む、大容量、高速倉庫オペレーションの大手サードパーティロジスティクスプロバイダーです。Comprehensive Logisticsは、独自のITシステム統合、倉庫およびヤード管理インテリジェンスシステム、部品シーケンシング、サブアセンブリ製造、キッティング、部品の再梱包、リターナブルコンテナ管理、クロスドッキング、国際的なインバウンド/アウトバウンド材料管理、および専用シャトル輸送を含むターンキーソリューションを展開しています。

Comprehensive Logisticsの従業員は、将来、より多くのcobotの同僚を見るかもしれません。「Comprehensive Logisticsがより多くのアセンブリビルドを授与された場合、顧客が100 %の品質を必要とするミッションクリティカルな検査ポイントを持っている場合、このプロセスを他のラインで再現できる可能性があります」とO 'Keefe氏は言います。

Comprehensive Logistics

自動化の課題が解決されました

  • 自動車エンジンの組み立てで100 %の品質を達成
  • 安全ケージなしの自動化が可能で、ライン作業員と並列運転
  • が可能ダウンタイムやラインの中断なしでゼロメンテナンス
  • エンジンビルドの検査の変更を可能にする、将来を見据えたアプリケーション

導入の決め手

  • UR 10で4か月のROI、インテグレータによって開発されたアプリケーション全体で7か月
  • 簡単なプログラミング
  • コラボレーションと安全
  • 再テスト後の再キャリブレーションを必要としない継続的な操作

協働ロボットで自動化した作業

  • 自動車用エンジンのサブアセンブリの視覚品質検査

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510