Brandt A/Sのオートメーション
塗装業界で60年以上の経験を持つデンマークの有名企業Brandt A/Sは、一貫した品質を達成し、効率を向上させるために、生産プロセスにUR 10 cobotソリューションを実装することで、イノベーションに向けて重要な一歩を踏み出しました。UR +パートナーのNordbo RoboticsのMimicソフトウェアの技術により、ロボットはオペレーターの動きを一歩ずつ再現し、前例のない精度で実行することができます。cobotsの導入により、同社の塗装作業の扱い方が変わり、生産性と品質が大幅に向上しました。
車の塗装を専門としていました。長年にわたり、彼らの仕事は工業塗装を含むように拡大し、最終的に粉体塗装の専門家になりました。
Brandt A/Sの高い品質と一貫性の基準にもかかわらず、同社は常に同社が目指していた正確さと一貫性を提供できなかった手作業による塗装プロセスの課題に直面しました。これにより、可能性のある自動化ソリューションの検索が開始されました。「私たちは、タッチアップ部門で使用できるロボットを多かれ少なかれ探してきました」とBrandt A/SのCEO、Rene Damgaard Hansenは言います。
粉体塗装プロセスに2つの新しいUR 10 cobotsを導入することで、Brandt A/Sは前例のないレベルの精度と一貫性を達成することができました。これらのロボットは、以前は手動オペレータが同じ精度で実行するのが難しかったタッチアップタスクを実行することができます。このロボット技術の統合は、製品の品質を向上させるだけでなく、従業員をより複雑なタスクに解放することで生産性を向上させました。
コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

Cobotsが導入される前は、従業員は24時間年中無休で手作業でスプレーペイントを行っていました。現在、Brandt A/SはNordbo RoboticsのMimicテクノロジーを使用して、ポーズトラッカーセンサーを介して画家の動きを記録し、前例のない精度でタッチアップタスクを実行するcobotに転送します。cobotはオペレーターと緊密に連携し、オペレーターのあらゆる動きを模倣するように設計されています。
Universal Robotsのcobotは、Nordbo RoboticsプログラミングユニットとG.A. HansenのGEMAパウダーボックスと統合されています。これにより、ロボットと周辺機器間のシームレスな通信が可能になり、実行から実行まで一貫した品質が得られます。オペレーターはライントラックで簡単にプログラムを作成でき、cobotは各アイテムの開始を自動的に検出し、継続的かつ効率的な生産を保証します。
UR +エコシステムにより、Brandt A/Sは、Nordbo RoboticsのMimicソフトウェアなど、UR cobotsとシームレスに統合するためにテストされた幅広いコンポーネント、ソフトウェアパッケージ、アプリケーションにアクセスできます。これにより、オペレーターは深い技術的知識を必要とせずに直感的にcobotをプログラムすることができました。「私たちはオペレーターが通常使用するスプレーガンを使用し、通常スプレーガンを使用するようにロボットをプログラミングできるようにしました」とNordbo RoboticsのCCOであるSabina Kethelz氏は述べ、ユーザーフレンドリーなアプローチとオペレーターとのやり取りの最小限の必要性を強調し、Universal Robotsが包括的でアクセシブルな自動化ソリューションを提供することに重点を置いていることを強調しました。このシステムは、拡張されたATEX承認でゾーン22にも承認されています。これは、システムが準拠しているEU指令です。
Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.実際、塗装ロボットを実装するには、特に大きなバッチは必要ありません。また、ロボットを使用するには広範なトレーニングは必要ありません。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...