Con una facile implementazione, la configurazione del robot per applicazioni mediche e cosmetiche viene in genere misurata in ore o giorni, non settimane. I leggeri bracci robotici collaborativi possono essere facilmente spostati da un processo all'altro su carrelli mobili e un singolo robot può spesso occuparsi di più macchine.

Man mano che i cicli di vita dei prodotti medici e cosmetici si riducono, l'automazione collaborativa fornisce agilità di produzione. I bracci robotici di Universal Robots possono essere utilizzati per massimizzare la produzione e garantire una qualità costante. I cobot sono utilizzati in tutto il settore per tendere macchine e trasportatori, assemblare con precisione dispositivi e prodotti e articoli in kit e confezioni in blister, cartoni o pallet.
I cobot ti aiutano a ridurre il rischio di contaminazione umana in processi sensibili e ambienti puliti. I robot possono anche sollevare i lavoratori dai lavori di movimentazione dei materiali in operazioni polverose, rumorose e ad alta vibrazione, consentendo loro di passare a compiti di valore superiore. E con i sistemi di visione approvati da UR+, i cobots possono eseguire controlli di qualità dettagliati.

I cobot stanno rivoluzionando le industrie cosmetiche e dei beni di consumo automatizzando attività ripetitive e ad alta intensità di manodopera come il prelievo, il posizionamento e l'imballaggio. Che si tratti di trucco, prodotti per la cura della pelle o altri prodotti confezionati, i cobots garantiscono precisione, flessibilità e risparmio sui costi. L'implementazione di cobot mobili consente rapidi cambiamenti tra le linee di prodotti, aumentando l'efficienza produttiva e il controllo della qualità e riducendo al contempo i costi di manodopera manuale.

Nell'industria farmaceutica e cosmetica, i cobots stanno automatizzando i processi chiave di fine linea, come la pallettizzazione e il confezionamento in blister. I cobot semplificano il confezionamento di medicinali, cosmetici e prodotti per la cura personale, riducendo il lavoro manuale e migliorando l'efficienza produttiva. Che si tratti di gestire scatole o blister delicati, i cobots offrono un'implementazione flessibile su diverse linee di prodotti, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo ambienti di lavoro sicuri ed ergonomici per i dipendenti.

Nella produzione di dispositivi medici, la manipolazione di precisione di componenti minuscoli è fondamentale. I cobot vengono utilizzati per attività come il pick and place e lo stampaggio a iniezione, garantendo precisione nella produzione di parti complesse. La flessibilità a sei assi del robot consente di gestire con facilità movimenti complessi e piccoli componenti, migliorando la consistenza della produzione e riducendo i tempi di fermo macchina. I cobot sono particolarmente preziosi nell'automazione di cicli di produzione ad alto mix e basso volume comuni nel settore dei dispositivi medici.

Per le industrie che gestiscono materiali sensibili, come i prodotti farmaceutici o la produzione di attrezzature scientifiche, i cobots forniscono una soluzione affidabile per le attività ripetitive. I cobot sono utilizzati in processi di precisione come la cura e la formatura delle macchine, la manipolazione di materiali delicati con cura. L'automazione in queste aree aiuta a stabilizzare la produzione, migliorare la qualità e aumentare l'efficienza sia nelle piccole che nelle grandi produzioni.

Nei laboratori farmaceutici e diagnostici, i cobots stanno migliorando la velocità e l'accuratezza dell'analisi dei campioni. I cobot automatizzano attività come lo smistamento e la preparazione dei campioni per l'analisi, gestendo volumi maggiori senza personale aggiuntivo. Questi robot lavorano in sicurezza al fianco dei tecnici di laboratorio, riducendo il rischio di contaminazione e garantendo tempi di risposta più rapidi, rendendoli ideali per applicazioni nella manipolazione di campioni di sangue, chimici o biologici.
È disponibile una gamma di modelli Universal Robots per soddisfare le esigenze di automazione, dalle attività di precisione ai requisiti di portata lunga e carico utile elevato.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri 17 protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobots UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi UR per...
· Aumentare la produttività
· Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
· Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
· Personale in carenza di manodopera