--

UR Studio

Simula e valuta le tue soluzioni robotiche prima della distribuzione. Il tuo strumento di simulazione online con un clic per studiare la portata, la velocità e l'ottimizzazione del posizionamento in una cella di lavoro digitale
UR Studio - Costruire soluzioni di automazione di fiducia con simulazione

Progetta, simula, distribuisci

UR Studio ti consente di creare e convalidare la tua configurazione di automazione, da zero, direttamente nel tuo browser. Aggiungi robot, moduli e componenti uno per uno, inclusi gli elementi esistenti nel tuo spazio di lavoro, per assicurarti che la tua soluzione si adatti all'ambiente del mondo reale. Simula la configurazione completa, testa il tuo programma e calcola il tempo di ciclo, in modo da poter passare dall'idea alla distribuzione con sicurezza.

Inizia con UR Studio in 4 semplici passaggi 

Facilità d'uso

Iniziare con UR Studio è semplice, anche se sei nuovo agli strumenti di simulazione. L'interfaccia intuitiva è progettata per garantire facilità e velocità, consentendo di trascinare, rilasciare e posizionare i componenti con precisione. I modelli pre-creati ti aiutano a metterti al lavoro, sia che tu stia costruendo una nuova configurazione o adattando una esistente. È possibile aggiungere robot, moduli ed end-effector uno per uno, vedere come interagiscono e regolarsi al volo, il tutto senza bisogno di alcuna formazione avanzata.

Nessun download, nessuna curva di apprendimento ripida: solo un modo semplice per iniziare a creare un'automazione più intelligente.

Ottimizzazione delle celle

Prima di apportare modifiche all'hardware o al layout, simula con sicurezza ogni aspetto chiave della tua configurazione. UR Studio ti consente di testare la portata del robot, verificare la presenza di collisioni, valutare le velocità e pianificare i vincoli del mondo reale come lo spazio sul pavimento e le attrezzature esistenti. Puoi visualizzare come tutto si incastra, ottimizzare il posizionamento e mettere a punto il tuo flusso di lavoro per ottenere efficienza e prestazioni. Identificando tempestivamente i potenziali problemi, riduci i tempi di inattività, eviti costose modifiche e garantisci un processo di implementazione più agevole, fin dall'inizio.

UR studio packing

Stai cercando di ottimizzare una soluzione di pallettizzazione a fine linea?

Inizia aggiungendo gli elementi già presenti nell'area di lavoro, come i nastri trasportatori e la produzione, quindi costruisci intorno ad essi utilizzando un'ampia gamma di moduli, robot ed effetti finali. Dai nastri trasportatori e prodotti alle pinze e altro ancora, puoi rispecchiare la configurazione del mondo reale per garantire che la soluzione finale si adatti al tuo spazio, funzioni come previsto e soddisfi i tuoi obiettivi di tempo di ciclo.

Inizia a costruire oggi

Si tratta di sicurezza e facilità di implementazione. Che tu sia nuovo nell'automazione o un cliente esperto che ottimizza una cella complessa, vuoi sicurezza e certezza prima di prendere la decisione finale sulla tua soluzione. Con UR Studio, ora forniamo uno strumento intuitivo e facilmente accessibile per simulare e visualizzare la configurazione dell'utente finale e testare a fondo la cella e le sue capacità, mappando i dettagli per la massima efficienza e prestazioni.

Keith Fox, Chief Product Officer at Universal Robots.
Si tratta di sicurezza e facilità di implementazione. Che tu sia nuovo nell'automazione o un cliente esperto che ottimizza una cella complessa, vuoi sicurezza e certezza prima di prendere la decisione finale sulla tua soluzione. Con UR Studio, ora forniamo uno strumento intuitivo e facilmente accessibile per simulare e visualizzare la configurazione dell'utente finale e testare a fondo la cella e le sue capacità, mappando i dettagli per la massima efficienza e prestazioni.
Studio Polyscope X e UR che lavorano mano nella mano

UR Studio e PolyScope X

UR Studio è progettato per lavorare fianco a fianco con PolyScope X, la piattaforma software più avanzata di Universal Robots. Ciò significa che il programma che crei nell'ambiente di simulazione si comporterà allo stesso modo quando viene distribuito sul robot, dandoti la piena fiducia che la tua configurazione funzionerà come previsto nella vita reale.

PolyScope X è costruito per supportare la simulazione da zero, in modo da poter creare e convalidare soluzioni in uno spazio virtuale prima di impegnarsi sul campo. Dall'esplorazione di diversi modelli di robot o dalla scelta di quale configurazione funziona meglio per te al test di tempi di ciclo ottimizzati, UR Studio ti consente di sperimentare liberamente con Polyscope X, consentendoti di risolvere specifiche sfide di automazione e implementarle con certezza.
Insieme, UR Studio e PolyScope X aiutano a colmare il divario tra concetto e funzionamento, consentendo uno sviluppo dell'automazione più rapido e sicuro. Prova tutto nel browser, quindi dagli vita.

Esplora PolyScope X