Universal Robots è un'azienda basata sulla collaborazione. Un ampio ecosistema di aziende indipendenti si è sviluppato attorno alla tecnologia dei cobot di UR, creando un terreno fertile per l'innovazione, la scelta per i clienti e un'ampia gamma di componenti, kit e soluzioni per soddisfare ogni applicazione.

L'ecosistema UR ha quattro parti principali: UR+, la nostra rete di distributori, i nostri integratori di sistemi certificati e i nostri produttori di apparecchiature originali (OEM). Complessivamente, Universal Robots ha oltre 1.100 partner a livello globale. Ma come funziona l'ecosistema?

Molti clienti che acquistano il loro primo cobot hanno successo con queste applicazioni. Esplora le possibilità per l'automazione dei cobot, sia che tu debba saldare parti, impilare scatole o tendare macchine. In UR, sappiamo che nessuna azienda ha la capacità di comprendere da sola un settore così ampio. Creando il primo ecosistema al mondo di partner UR+ approvati, abbiamo costruito una piattaforma per lavorare con terze parti esperte nei loro campi tecnologici. Questi partner creano componenti e kit applicativi nuovi e innovativi per le esigenze specifiche di ogni azienda.
La piattaforma UR+ ora include oltre 300 partner UR+ e oltre 400 componenti, kit applicativi e soluzioni UR+ certificati. Come piattaforma, UR+ consente ai clienti di sfogliare strumenti compatibili con i cobots UR. Aiuta anche distributori, integratori e OEM a lavorare con i clienti per trovare e selezionare i prodotti giusti per il lavoro.
UR+ include un numero crescente di soluzioni UR+ – pacchetti all-in-one che forniscono una soluzione standard collaudata per risolvere i problemi dei clienti. Queste soluzioni contengono un cobot, un hardware e un software UR, nonché un servizio di installazione, un manuale, un supporto operativo e una formazione. Per alcune delle esigenze applicative più comuni del settore, queste soluzioni UR+ forniscono un approccio chiavi in mano per un'automazione semplice ed efficace.

Universal Robots ha una rete globale di partner di distribuzione pronti ad aiutare le aziende a muovere i primi passi verso l'automazione. Con vendite tecniche dedicate e accesso a ingegneri robotici altamente qualificati, questi distributori possono supportare le aziende dalla richiesta fino al supporto tecnico.
I clienti interessati all'acquisto di un cobot di solito vengono contattati da un distributore autorizzato all'interno della loro regione. Il compito del distributore è quello di conoscere davvero le operazioni dell'azienda e capire come i cobots possono assisterli al meglio. Possono quindi offrire consigli su quali applicazioni sarebbero più adatte alle operazioni dell'azienda, suggerendo strumenti o prodotti dalla piattaforma UR+ per assicurarsi che l'implementazione sia corretta e, in definitiva, di successo.
Una volta che i cobots sono stati implementati, i distributori sono a disposizione per fornire consulenza e supporto da parte di esperti, nonché formazione su alcune parti del sistema.

Gli integratori di sistemi certificati (CSI) si basano principalmente su base regionale ed esistono per creare applicazioni, spesso integrando più componenti hardware e software per il cliente finale.
I CSI lo fanno offrendo consulenza ingegneristica e consegna di progetti "chiavi in mano" ai clienti finali che desiderano stabilire robot all'interno delle loro operazioni, ad esempio su una linea di produzione manifatturiera.
In genere, i clienti useranno i CSI perché sanno cosa vogliono ma non come arrivarci. I CSI colmano queste lacune per loro, supportando pienamente ed essendo responsabili della fase di integrazione e fornendo formazione e supporto ai clienti finali.
Gli integratori sono specialisti nelle applicazioni che offrono. Sono quindi in grado di focalizzare la loro profonda conoscenza di processi e settori specifici per offrire sistemi personalizzati e applicazioni industriali specialistiche come avvitatura, lucidatura, bin-picking, incollaggio, assemblaggio e rettifica. Queste applicazioni sono spesso integrate attraverso il CSI, tra cui un Programable Logic Controller, protocolli di comunicazione e, sempre più, manutenzione predittiva.

I produttori di apparecchiature originali (OEM) vedono il valore della tecnologia cobot di UR e costruiscono apparecchiature che ne traggono vantaggio.
Queste aziende aggiungono un valore significativo creando personalizzazioni o nuove applicazioni e prodotti intorno al braccio. Ciò significa che forniscono soluzioni complete per i loro clienti, incorporando non solo la tecnologia core cobot/automazione di UR, ma anche un'estensione specialistica alla fine di essa, dalla saldatura alla levigatura.
Gli OEM sono accuratamente selezionati in base ai nostri criteri che, tra le altre cose, affermano che devono corrispondere alle capacità tecnologiche di UR. I prodotti finali creati dagli OEM sono venduti sotto l'etichetta degli OEM stessi piuttosto che della rete UR. Gli OEM stanno creando soluzioni per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la pallettizzazione, la manutenzione delle macchine e la saldatura.
Un punto di forza dell'ecosistema UR risiede nelle centinaia di partner della rete UR+. Le dimensioni della piattaforma creano un terreno fertile per guidare l'innovazione mantenendo standard elevati, incoraggiando la collaborazione e la creatività a vantaggio dei clienti. La piattaforma UR+ ha portato alla creazione di una tecnologia che non sarebbe stata considerata possibile due decenni fa.
Mentre altri produttori scelgono di creare i propri end-effector, riconosciamo che la collaborazione apporta forza e competenza. L'approccio ecosistemico è la nostra soluzione di qualità superiore in quanto ci consente di collaborare con ingegneri brillanti con aree di competenza specifiche. Questo a sua volta ispira la creatività e garantisce la massima qualità possibile degli end-effector e dei componenti aggiuntivi cobot. Tutti i prodotti UR+ sono certificati come compatibili e facilmente integrabili con i cobots UR. Ciò semplifica la ricerca dello strumento giusto per il cliente.
Le dimensioni e la diversità del portafoglio di prodotti UR+ consentono ai clienti di trovare qualsiasi cosa stiano cercando, dallo strumento giusto per la loro applicazione a una soluzione cobot completa, attraverso la piattaforma.
Più scelta significa che i clienti saranno in grado di cercare una corrispondenza esatta per le loro esigenze specifiche. In un senso più ampio, significa un ecosistema più dinamico, con partner che si spingono a superarsi a vicenda o a trovare nicchie poco servite: ciò significa che la qualità continua ad aumentare mentre l'offerta ai clienti diventa sempre più ampia.
L'ecosistema UR ha una presenza globale. Operando vicino al cliente, distributori, integratori e OEM sono spesso in una posizione ideale per comprendere le esigenze dei singoli clienti e dei loro settori.
Durante il percorso del cliente, UR è disponibile per aiutare a identificare i partner più adatti sulla strada dell'implementazione ed è pronta a fornire formazione, assistenza clienti e servizio per supportare il successo del cliente.
L'ecosistema è in continua evoluzione sulla base dei feedback di partner e clienti, contribuendo a risolvere le applicazioni dei clienti e migliorare i processi attraverso l'introduzione di prodotti migliori e ben sviluppati. L'ecosistema UR promette un incredibile futuro di nuove soluzioni e opportunità per clienti e partner.
Opportunità e necessità continuano a guidare l'innovazione e, con il nostro ecosistema, non c'è limite ai modi fantasiosi in cui possiamo portare i robot al fianco degli umani nel mondo del lavoro e migliorare sia la vita lavorativa che le prestazioni.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...