A partire dal 22 settembre Experis, società del Manpower Group, in collaborazione con Universal Robots, erogherà per 6 settimane consecutive, in aula virtuale, un corso di robotica collaborativa. Il corso progettato da Experis Academy si propone di formare la figura di programmatore in ambito robotica collaborativa, in possesso di conoscenze e competenze che tocchino anche gli aspetti fondamentali legati alla cella e alla componentistica del robot. Verranno implementate le competenze necessarie per analizzare e ottimizzare i processi produttivi aziendali in un’ottica di robotizzazione 4.0.
Il corso è rivolto a ingegneri meccanici, ingegneri meccatronici, ingegneri informatici e ingegneri gestionali, sarà in forma gratuita e comporterà un impegno giornaliero full time (9:00 - 18:00 dal lunedì al venerdì).
Il corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti). I limitati posti disponibili verranno assegnati a seguito di una selezione per attitudine al ruolo, competenza tecnica e motivazione al percorso formativo.
Per i partecipanti è inoltre prevista un'indennità di frequenza.
Fra i temi che verranno trattati:
Per informazioni e iscrizioni consultare questa pagina.