UNIVERSAL ROBOTS DEFINISCE IL NUOVO STANDARD NELLA ROBOTICA COLLABORATIVA. NASCE LA E-SERIES
Oggi ad Automatica 2018 abbiamo presentato la nostra nuova linea di robot collaborativi, la e-Series. Un'evoluzione straordinaria che definisce il nuovo standard delle piattaforme di automazione collaborativa.
La nuova linea include evoluzioni tecnologiche che consentono un’integrazione più semplice, rapida ed economicamente vantaggiosa in una varietà di applicazioni sempre più ampia. Tutto questo grazie soprattutto ad una maggiore precisione nei movimenti e alla sensibilità data dal nuovo sensore Forza/Coppia al polso, nativamente integrato sul sesto asse.
e-Series, I COBOT PIU' SEMPLICI E SICURI DI SEMPRE
Come gli altri cobot Universal Robots, la nuova e-Series offre una praticità ineguagliabile. Il teach pendant è stato riprogettato e, insieme al nuovo software di programmazione e controllo robot, rende l'implementazione e la programmazione più facili che mai, indipendentemente dall'applicazione**.**
Le 17 safety native, fra cui le novità introdotte dalla e-Series come il tempo e la distanza di arresto personalizzabili, rendono l’automazione collaborativa ancora più sicura e versatile. Le funzioni di sicurezza, certificate da TÜV Nord, rispettano i requisiti delle certificazioni EN ISO 13849-1 e EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PLd.) per la collaborazione uomo-macchina in assenza di barriere di sicurezza.
SEMPRE PIU' VANTAGGI
Gli utenti della e-Series possono aspettarsi grandi vantaggi. Innanzitutto un ritorno d’investimento fra i più rapidi del settore e, subito dopo, un robot collaborativo pronto per ogni futura applicazione e in grado di garantire un incremento di produttività a lungo termine.
«La e-Series è il frutto dei nostri anni di esperienza come leader di mercato nel settore della robotica collaborativa» commenta J ü rgen von Hollen, presidente di Universal Robots. «La ‘e’ di e-Series è alla base della nostra visione e della filosofia con cui sviluppiamo il prodotto: Easy Empowerment for Everyone, l’automazione accessibile e il potenziamento produttivo per tutti».
«Gli utenti finali che hanno a che fare con applicazioni complesse e hanno esigenze produttive diversificate, beneficeranno della piattaforma e-Series e del nostro esclusivo ecosistema Universal Robots+. Grazie all’ampia gamma di applicativi disponibili il loro investimento sarà in grado di venire incontro a esigenze via via diverse» continua von Hollen. «Permettiamo ai clienti che puntano sull’innovazione di integrare rapidamente le tecnologie di automazione collaborativa nelle loro attività, per massimizzarne il vantaggio competitivo».
ALL'AVANGUARDIA NELLO SVILUPPO TECNOLOGICO
La robotica collaborativa si prospetta come una delle chiavi di sviluppo dell’automazione per i prossimi anni: «La mia opinione è che la e-Series consoliderà la posizione di leader di mercato di Universal Robots» aggiunge von Hollen*. «Il suo lancio fortifica la nostra posizione tecnologica d’avanguardia, che è condizione indispensabile per mantenersi ai vertici del settore*» chiude il presidente di Universal Robots, non prima però di aver richiamato l’attenzione su Universal Robots+, l’ecosistema di accessori sviluppati “plug&produce” con i cobot UR, e sul programma gratuito di formazione online Universal Robots Academy, entrambi a supporto della piattaforma e-Series.
Universal Robots accetterà immediatamente gli ordinativi per la e-Series e ha pianificato di iniziare le spedizioni già a partire dal 1 agosto 2018, con i consueti tempi di consegna: sono sufficienti appena 5 giorni dal momento dell’ordine per ricevere il proprio robot collaborativo.
Universal Robots è presente ad Automatica presso il padiglione B4, stand 303.
Scarica le immagini della nuova e-Series.
Scarica il press kit