Seminar In The Box - Fortek

INSERIRE LA ROBOTICA COLLABORATIVA NEI PROCESSI

Universal Robots, attraverso la sua rete di partner distributori sul territorio italiano, lancia un nuovo calendario di appuntamenti formativi volti a fornire alle imprese – in maniera pratica e utile – le competenze necessarie all’implementazione efficace dei robot collaborativi nei processi produttivi industriali.

Si tratta di appuntamenti di circa mezza giornata, che avranno luogo ogni mese in location diverse lungo tutta la penisola, con un numero limitato di iscritti per ogni appuntamento. Ciascun Seminar, dopo aver affrontato le principali differenze e opportunità applicative fra robotica tradizionale e collaborativa, darà l’opportunità ai partecipanti per cimentarsi con la programmazione delle principali applicazioni industriali e testare con mano la semplicità di utilizzo e la flessibilità dei robot collaborativi.

I primi appuntamenti in calendario interessano il centro Italia e saranno organizzati dal preferred distributor marchigiano Fortek.

Le date sono le seguenti:

18 febbraio, Cassino (Seminar rivolto alle aziende di Lazio e Campania)

27 febbraio, Ascoli Piceno (rivolto alle aziende di Marche e Abruzzo

11 marzo, Firenze (rivolto alle aziende di Toscana e Umbria)

Gli eventi sono gratuiti. Iscrizioni qui.

L’evento di Cassino si terrà presso l’Edra Palace Hotel, Via Ausonia angolo Via Cerro, Cassino (FR) dalle 9,30.

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn