SCHUNK, ME.KO E UNIVERSAL ROBOTS: UN WORKSHOP SU END EFFECTOR E SOLUZIONI PLUG&PLAY

SOLUZIONI PLUG&PLAY PER UNIVERSAL ROBOTS

Universal Robots, insieme ai partner ME.KO e SCHUNK, ha organizzato per il 10 maggio un workshop per approfondire uso e potenzialità degli end effector, veri catalizzatori della collaboratività dei cobot e attuatori delle loro innumerevoli possibilità di utilizzo.

Durante la giornata verrà dato spazio sia ad approfondimenti tecnici che pratici, per conoscere da vicino i gripper, apprezzarne le differenze e sceglierli per una perfetta integrazione plug&play con i cobot UR.

Appuntamento il 10 maggio, dalle ore 9.30 presso l'Omnia Hotel di Noventa di Piave, Via Rialto, 1.

Per iscriversi e prenotare il proprio posto è sufficiente compilare il form qui.

AGENDA DELLA GIORNATA

AGENDA DELLA GIORNATA

ORARI

PROGRAMMA

RELATORE

9:30 - 10.00

Accrediti e welcome coffee

10.00 - 10:15

Benvenuto e presentazioni aziendali

Alessio Cocchi Country Manager UNIVERSAL ROBOTS

Andrea Lolli Responsabile Meccatronica SCHUNK

10:15 - 11:15

I robot collaborativi

Davide Cal CEO Meko

11:15 - 12:15

Soluzioni SCHUNK per la robotica collaborativa

Andrea Lolli Responsabile Meccatronica SCHUNK

12:15 - 13:30

Light lunch e networking

13:30 - 14.30

Presentazione guidata alle demo live

14:30 - 15:15

Sicurezza per cobots e gripper: lo stato dell‘arte

Alessio Carignola Technical Sales Engineer UNIVERSAL ROBOTS

15:15

Fine lavori

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.