Universal RobotseQFPorganizzano un workshop gratuito dedicato a robotica collaborativa e controllo qualità nel processo. L’evento si terrà a Torino, presso la sede di Universal Robots (via Lessolo, 3) in due sessioni identiche, alle 9 e alle 14.30.
L’impiego di impianti di scansione 3D automatizzati con robot collaborativi permette alle aziende di eseguire un controllo qualità automatico durante il processo produttivo, in spazi compatti e condivisi con gli operatori.
Opportunità che rende le imprese manifatturiere maggiormente competitive, come sarà dimostrato da alcuni casi applicativi che sottolineeranno l’efficacia dei sistemi automatici per la misura 3D senza contatto per il miglioramento dei processi di sviluppo del prodotto.
Oltre ai casi applicativi ci sarà l’opportunità, tramite Demo live conQBOX MINICOBOT, di vivere un’esperienza diretta dei sistemi di scansione 3D automatizzati e comprendere la semplicità di programmazione dei robot collaborativi Universal Robots.
Le applicazioni e le demo protagoniste dell’evento risultano ancor più interessanti in quanto beni “iperammortizzabili” secondo il piano Industry 4.0.
Agenda del Workshop
09:00 - 09:30 Accoglienza e registrazione
09:30 - 09.40 Welcome e introduzione ai lavori
09:40 - 09:55 Presentazione Universal Robots
09:55 - 10:10 Presentazione QFP
10:10 - 10:40 Introduzione alla scansione 3D con robot collaborativi, scopi e vantaggi delle tecnologie
10:40 - 11:10 Coffee break
11:10 - 11:30 Caso applicativo
11:30 - 11:50 Live demo con Qbox Minicobot
11:50 - 12:10 Industry 4.0
12:10 - 12:20 Domande e approfondimenti
12:20 - 13:30 Conclusione e buffet/aperitivo
I relatori
Alessio Cocchi
Sales Development Manager UR Italia
Roberto Mazzetto
CEO e Sales Manager QFP
Rocco Macrì
Sales Area Manager QFP
Paolo Bassetti
Technical Support UR Italia
Andrea Pasqualetto
Industrial Metrology Manager QFP
Note
Eden Car, Corso Belgio, 81 (8 posti auto, 5 minuti a piedi)
Garage Esperia, Via Fontanesi, 16 (10 posti auto, 10 minuti a piedi)