<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

ROADSHOW DELLA ROBOTICA COLLABORATIVA

Il tour dei distretti industriali di Teradyne Robotics fa tappa a Serralunga d’Alba

Il 17 giugno, presso il Centro congressi “Villaggio Narrante” in Fontanafredda a Serralunga d’Alba, Teradyne Robotics organizza un appuntamento dedicato alle imprese del territorio, per mostrare le potenzialità applicative della robotica collaborativa nel processi di fine linea delle aziende del food&beverage, e fare focus sulle operazioni e necessità operative delle aziende del winery.

Manuela Mattalia, presidente di Confapi – Unionalimentari, parteciperà all’evento portando i saluti dell’associazione.

Con oltre 100.000 cobot installati in tutto il mondo in centinaia di applicazioni diverse e migliaia di ambienti produttivi, Universal Robots – marchio Teradyne Robotics e leader globale nella robotica collaborativa – sbarca ad Alba portando in mostra la propria proposta tecnologica.

L’automazione per il food&beverage e il settore vitivinicolo

Il settore vitivinicolo e, più in generale, il comparto food & beverage stanno entrando in una fase in cui automazione, qualità e flessibilità produttiva diventano leve sempre più concrete di competitività.

Secondo Coldiretti, quasi un’impresa vinicola su tre, il 31%, ha già investito in soluzioni digitali applicate in vigna o in cantina, dalla robotica all’intelligenza artificiale, mentre un ulteriore 55% si dichiara interessato a investire in Agricoltura 5.0.

Un orientamento che si inserisce in un mercato globale più selettivo, dove nel 2025 i consumi mondiali di vino sono scesi a 208 milioni di ettolitri, il livello più basso dal 1957, e le esportazioni hanno registrato un calo del 4,7% in volume. In questo scenario, il fine linea diventa uno dei punti più sensibili per le aziende: packaging, movimentazione dei cartoni, controllo qualità, tracciabilità e pallettizzazione incidono sui tempi di produzione, sull’ergonomia del lavoro e sulla capacità di gestire lotti e formati diversi.

Non a caso, tra i decisori industriali italiani intervistati da Universal Robots nel report “Lo stato dell’automazione industriale” del 2025, il miglioramento della produttività è il primo fattore che spinge verso l’automazione, indicato dal 63% del campione, seguito dal miglioramento della qualità (59%) e dalla riduzione dei costi (45%).

Le imprese della “Granda” e l’automazione: un percorso in crescita

Una direzione che trova riscontro anche nel tessuto produttivo cuneese: Unionalimentari Confapi Cuneo ha definito la provincia Granda uno dei territori più strategici d’Italia per il food & beverage, grazie alla presenza di PMI, marchi storici, filiere solide e una forte cultura d’impresa.

Allo stesso tempo, Confapi Cuneo individua tra i temi chiave per la crescita delle imprese la tracciabilità alimentare, i sistemi di logistica, la robotica e l’automazione, insieme all’applicazione dell’AI ai processi aziendali e industriali. In questo scenario, il fine linea diventa uno degli ambiti più sensibili: packaging, movimentazione dei cartoni, controllo qualità, tracciabilità e pallettizzazione incidono sui tempi di produzione, sull’ergonomia del lavoro e sulla capacità di gestire lotti e formati diversi. L’evento organizzato da Universal Robots ad Alba nasce per mostrare alle aziende locali come i robot collaborativi possano supportare in modo semplice e accessibile l’evoluzione tecnologica del settore, a partire proprio dalle attività più ripetitive, faticose e strategiche del fine linea.

«Le operazioni di fine linea sono spesso un costo nascosto per le imprese – commenta Enrico Rigotti, country manager Teradyne Robotics Italy – a causa dei rallentamenti e delle inefficienze che comportano. Packaging, formatura scatole, pallettizzazione, etichettatura, sono attività ad alta ripetitività e basso valore aggiunto. Sono le candidate ideali per i processi di automazione. Siamo da anni al fianco delle imprese e sappiamo quanto questo tipo di attività siano al contempo fonte di rallentamenti, veri e propri colli di bottiglia, e caratterizzate da elevato turn over. La robotica collaborativa si inserisce agilmente in questa fase del processo, grazie a una spiccata versatilità applicativa (che permette di destinare il cobot ad attività diverse) e a tempi di ammortamento particolarmente rapidi. Durante il nostro evento del 17 giugno vogliamo però in primo luogo metterci in ascolto: i nostri tecnici saranno a disposizione delle aziende presenti per fornire consulenze dedicate, rispondere a domande e dare le prime indicazioni per coloro che vogliono intraprendere un percorso di automazione efficiente e fruttuoso».

Appuntamento il 17 giugno presso il Centro congressi “Villaggio Narrante” in Fontanafredda, Via Alba, 15 - Serralunga d’Alba (CN).

Cliccare qui per iscriversi gratuitamente all’evento.

Avatar

Enrico Rigotti

Una formazione da ingegnere gestionale con un master in automazione industriale. Dopo le esperienze in COMAU, in cui ha guidato prima le sales operations interfacciandosi con le country estere, per poi rivestire un ruolo gestionale e divenire account manager dei clienti Tier 1 europei, è passato in OnRobot, guidando la fase di start up sul mercato italiano del partner UR+. In seguito è stato nominato responsabile Italia e poi Sud est Europa. È Country Manager Italy di Universal Robots da gennaio 2024.