<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Universal Robots al convegno su Assemblaggio e Robotica collaborativa

Potenzialità della robotica collaborativa nell**’assemblaggio 4.0**, questo il tema del convegno che si terrà il 18 settembre 2018 presso l’Atahotel Expo Fiera di Pero.

L’assemblaggio, applicazione per la quale si stimano tassi di crescita del 62%, è infatti un vero e proprio banco di prova per testare l’efficacia delle soluzioni di robotica collaborativa nelle linee industriali.

Il convegno, organizzato dalla rivista Automazione Integrata del Gruppo Tecniche Nuove in collaborazione con il Politecnico di Milano, vedrà alternarsi al tavolo dei relatori accademici dell’ateneo milanese, del CNR, delle Università di Genova e Modena.

Dallo stato dell’arte dell’industria 4.0, all’analisi del fattore umano nell’automazione uomo-robot, fino alla sicurezza delle applicazioni, questi i temi che il convegno affronterà.

Alle 17.30 si terrà la tavola rotonda specifica su assemblaggio e robotica collaborativa a cui parteciperà Paolo Bassetti, Technical Support Engineer di Universal Robots.

Per informazioni e iscrizioni clicca qui

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.