<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

L'evoluzione della robotica collaborativa. Un workshop con UR, Sick e Fortek

Universal Robots, insieme ai partner Sick e Fortek, ha organizzato per il 4 luglio una giornata di approfondimento dedicata ai cobot. Un'occasione per toccare con mano le potenzialità espresse da questi strumenti di automazione agili, flessibili e accessibili anche per le aziende più piccole.

La giornata, strutturata come un workshop in cui si alterneranno momenti teorici (come quelli sull’analisi dei rischi e la messa in sicurezza) a dimostrazioni pratiche con le demo esposte, fornirà una visione a 360 gradi del concetto di robot collaborativi e dei dispositivi necessari per rendere le applicazioni ancora più collaborative ed efficienti.

L'evento è gratuito, la registrazione è obbligatoria entro il 28 giugno* fino ad esaurimento posti.*

Appuntamento il 4 luglio presso la sede di Fortek, via Pasubio, 102 - San Benedetto del Tronto (AP)

Per iscriverti clicca qui.

AGENDA DELLA GIORNATA

ORARIO

EVENTO

RELATORE

9:15 - 9:50

Accredito e welcome coffee

‎

9:50 - 10:15

Benvenuto e presentazione

Francesco Croci - Direttore commerciale Fortek Alessio Cocchi - Country Manager Italia UR Costantino Ghigliotti - Managing Director Sick

10:15 - 10:45

I robot collaborativi

Stefano Chiodi - Resp. Tecnico Fortek per UR

10:45 - 11:15

Analisi dei rischi e messa in sicurezza

Christian Amoroso - Sales Develop. Manager UR Federico Doppiati Life Time Services Sick

11:15 - 11.30

Coffee Break

‎

11.30 - 12:00

Le soluzioni Sick per la robotica collaborativa

Marco Catizone - Head of Industrial Integration Sick

12:00 - 12:30

Dimostrazione pratica di un collegamento e avvio di un dispositivo di sicurezza a un braccio Universal Robot

‎

12:30 - 14:00

Light lunch e networking

‎

14:00 - 14:30

Caso applicativo

‎

14:30 - 15:30

Presentazione guidata live demo

‎

15:30

Fine lavori

‎

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.