Vai al contenuto principale

G-NOUS TECH, NUOVO CERTIFIED SYSTEM INTEGRATOR UR

G-NOUS TECH, NUOVO CERTIFIED SYSTEM INTEGRATOR UR

G-nous Tech, startup tecnologica con sede a Bari, specializzata in integrazione di soluzioni avanzate e personalizzate basate su Robotica collaborativa e Intelligenza Artificiale, è entrata nella grande famiglia dei Certified System Integrator di UR, operatori qualificati per l’implementazione dei cobot Universal Robots all’interno degli impianti produttivi delle imprese per ottimizzare i processi produttivi.

Grazie a Sistemi di Visione avanzati, la capacità di generare e interpretare immagini tramite IA e strumenti di prototipazione rapida, G-nous Tech offre applicazioni robotiche personalizzate che migliorano l'efficienza e la precisione delle operazioni industriali, in collaborazione con gli operatori.

G-nous Tech ha scelto la robotica collaborativa UR perché è una tecnologia in grado di facilitare la programmazione dei percorsi robotici per applicazioni ad alta variabilità produttiva, dove il riattrezzaggio e la riprogrammazione del robot risultano in un notevole dispendio di tempo. La robotica collaborativa UR è la chiave per attuare una produzione flessibile, particolarmente apprezzata da aziende che fronteggiano scenari ad alto mix e bassi volumi

Le applicazioni proposte sfruttano le potenzialità dei sistemi di visione e degli algoritmi di computer vision al fine di generare dei percorsi in maniera autonoma. I robot UR consentono una completa integrazione con tali strumenti e, mediante l’utilizzo della funzionalità Toolpath, è possibile realizzare dei percorsi, convertirli in formato g-code, e trasferirli direttamente al robot.

G-nous Tech e Universal Robots saranno protagonisti il 7 novembre a Bari di una tappa del Roadshow Tour 2024, in cui presenteranno lo stato dell’arte delle applicazioni di robotica collaborativa per i processi delle aziende del distretto.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.