Storia

Rendi la tecnologia robotica accessibile a tutti

La nascita di Universal Robots

Universal Robots è stata fondata nel 2005 da Esben Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, che si sono incontrati all'Università della Danimarca meridionale. Ispirati dall'enorme potenziale della robotica ma frustrati dai limiti dei robot industriali esistenti, hanno deciso di rivoluzionare il campo.

Una visione nata dall'innovazione

Hanno immaginato robot che non solo fossero facilmente riprogrammabili, ma anche abbastanza versatili da essere riutilizzati per varie funzioni nei piani di fabbrica. Questa visione nasce da due progetti di ricerca universitari volti a semplificare e potenziare l'automazione.

Dalla ricerca alla realtà

Il primo progetto mirava a creare un robot giocattolo così semplice da programmare che un bambino potesse farlo entro mezz' ora. Il secondo ha affrontato la necessità dell'industria alimentare danese di una soluzione di automazione flessibile, che consenta ai dipendenti delle fabbriche di riconfigurare le linee di produzione per i nuovi prodotti. I robot industriali tradizionali si sono rivelati troppo rigidi e complessi per il compito, portando il team a cercare una soluzione migliore.

La nascita del cobot

Unendo gli insegnamenti di questi progetti, i fondatori di Universal Robots hanno creato il primo robot collaborativo commercialmente valido al mondo (cobot). Questa invenzione rivoluzionaria era facilmente programmabile e altamente versatile, trasformando il modo in cui le aziende si avvicinano all'automazione. I cobots di Universal Robots hanno consentito ai dipendenti di gestire i cambiamenti di produzione in modo rapido ed efficiente, rendendo l'automazione avanzata accessibile alle aziende di tutte le dimensioni.

Una missione che dura

La ricerca originale dei nostri fondatori si riflette ancora nella missione della nostra azienda: l'automazione per chiunque. Ovunque.

Fondata sulla collaborazione

Costruire un ecosistema era un obiettivo importante per i fondatori della nostra azienda. Fin dall'inizio, hanno immaginato un sistema open source in cui altri potessero utilizzare la piattaforma cobot per creare nuove soluzioni rivoluzionarie. Erano convinti che la collaborazione avrebbe creato più valore per la comunità degli sviluppatori e per gli utenti finali.

Invitando gli altri a unirsi al movimento dei cobot e sfruttando i rispettivi punti di forza, i nostri fondatori hanno costruito qualcosa di veramente unico. Oggi, un team globale è in atto per crescere e supportare le centinaia di sviluppatori sulla piattaforma.

Universal Robots nel corso degli anni

2025

100.000 cobots e conteggio

Non si tratta solo di numeri. Riguarda l'impatto che quei 100.000 cobots hanno avuto nelle fabbriche, nelle officine e nei magazzini di tutto il mondo. Ognuno è la prova di ciò che accade quando l'innovazione incontra la collaborazione. La prova che la nostra missione -automazione per chiunque, ovunque-non è solo uno slogan. Sta succedendo.

2024

Universal Robots presenta l'acceleratore di intelligenza artificiale

Universal Robots presenta l'acceleratore di intelligenza artificiale al ROSCon di Odense, in Danimarca. Abilitato dal software di nuova generazione PolyScope X di UR e alimentato da Jetson AGX Orin di NVIDIA, questo hardware e software pronto all'uso è stato creato per consentire ulteriormente lo sviluppo di applicazioni cobot basate sull'intelligenza artificiale.

2024

Il nuovo quartier generale

di Universal Robots, insieme a MiR, celebra un traguardo storico con l'inaugurazione del nuovo quartier generale congiunto situato nella città di Odense. La nuova sede espansiva si estende su 20.000 metri quadrati ed è progettata per ospitare 600 dipendenti di entrambe le società, facilitando una collaborazione incrociata senza soluzione di continuità.

2022

Ad Automatica di Monaco di Baviera Universal Robots presenta un nuovo cobot da 20 kg di carico utile.

Universal Robots annuncia l'UR20

UR20 è il primo della prossima generazione di cobots industriali di Universal Robots progettati per portare le prestazioni a nuovi livelli, pur abbracciando i marchi UR di versatilità, usabilità e piccole impronte.
Presenta un design del giunto completamente nuovo che consentirà tempi di ciclo ancora più rapidi e la capacità di gestire carichi più pesanti. La sua portata di 1750 mm è stata progettata per funzionare a tutta l'altezza dell'Euro-pallet standard.

Universal Robots apre il suo 100° centro di formazione
UR ora ha centri di formazione in 23 paesi in tutto il mondo.

Nuova sede rivoluzionaria
Insieme alla sua consociata MiR, Universal Robots apre le porte per una nuova sede all'avanguardia a Odense, in Danimarca. Sarà il più grande hub di cobot e robot mobili autonomi (AMR) del mondo e dovrebbe essere completato entro gennaio 2024.

Edificio sede UR e MiR Rompicapo per la sede centrale UR e MiRUR20 con dipendentiInaugurazione della sede di UR e MiRUR20 cobot

2021

Carico utile più pesante per l'UR10e

Il carico utile dell'UR10e è aumentato a 12,5 kg (27,55 libbre).

2020

50.000 cobots venduti*

Universal Robots raggiunge un traguardo nel settore con oltre 50.000 robot collaborativi installati in tutto il mondo.

2019

16 kg carico utile cobot

Universal Robots lancia il robusto UR16e da 16 kg in grado di gestire attività ad alto carico utile come la movimentazione di materiali pesanti, la manutenzione di macchine pesanti, l'imballaggio e la pallettizzazione.

2018

Universal Robots presenta la nuova e-Series

Una nuova generazione di cobots di Universal Robots, chiamata e-Series, viene lanciata alla fiera Automatica di Monaco. La nuova piattaforma innalza lo standard per i robot collaborativi e consente uno sviluppo e un'implementazione della soluzione ancora più rapidi.

“Il Premio Nobel della Robotica”.

Il co-fondatore di Universal Robots Esben Østergaard riceve l'Engelberger Robotics Award 2018 dall'American Robotic Industries Association (RIA). Considerato a lungo il "Premio Nobel" per la robotica, il premio riconosce lo sviluppo dei bracci robotici collaborativi di Universal Robots come una delle scoperte tecnologiche più significative uscite dalla comunità della robotica negli ultimi decenni.

2016

Academy

Universal Robots Academy viene lanciata per aumentare ulteriormente l'alfabetizzazione dei robot. Si compone di moduli di e-learning gratuiti che costituiscono la formazione di programmazione di base per i cobots UR.

UR+ Ecosystem

Universal Robots presenta UR+, un ecosistema unico che aggiunge valore alla comunità di sviluppatori, distributori e utenti finali.

2015

Lancio di UR3

Universal Robots lancia il cobot da tavolo UR3. Il nuovo cobot da 3 kg di carico utile è ideale per attività di assemblaggio leggero e scenari di banco da lavoro automatizzati.

Teradyne Inc. acquisisce Universal Robots

Teradyne Inc. (Nasdaq: TER) acquisisce Universal Robots per 285 milioni di dollari.

2012

UR10 ci ha lanciato

Il cobot da 10 kg di Universal Robots, UR10, viene lanciato. Si rivolge a produttori con compiti più grandi, l'UR10 ha una capacità di sollevamento di 10 kg e uno sbraccio di 130 cm. La società stabilisce anche una filiale americana, con sede a New York, negli Stati Uniti.

2008

Primo robot collaborativo venduto

Il primo prodotto di Universal Robots, lanciato nel 2008, è stato l'UR5, un braccio robotico articolato a sei snodi che ha rivoluzionato il mercato dei robot industriali. I distributori vendono i primi cobots UR5 in Danimarca e Germania.

2005

Viene fondata Universal Robots

Universal Robots è stata fondata da Esben Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, che si sono incontrati all'Università della Danimarca meridionale. Il loro obiettivo: rendere la tecnologia robotica accessibile alle piccole e medie imprese lanciando un robot leggero – cobot – facile da installare e programmare.