Zantech innova e facilita il lavoro dei saldatori grazie al cobot UR10e

Automazione in Zantech

In breve0

Zantech è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1985. L'azienda è fornitore dell'industria metallurgica ed è specializzata nel taglio laser. Ora servono più di 1.000 clienti attivi e impiegano 30 persone in Zantech. Dispongono di un'area macchine non inferiore a 13.500 mq.
Zantech ama investire in qualità ed efficienza ed è entrata in contatto con WeCobot alla fiera Metavak. WeCobot fornisce sistemi di saldatura cobot e utilizza i cobots di Universal Robots. Per rinforzare il loro team di saldatura, Zantech ha dato un'occhiata al cobot Universal Robots UR10e.

La Business Transformation

Zantech possedeva un robot di saldatura, ma non era percepita come user-friendly dai dipendenti. La persona che ha programmato il robot di saldatura non era la persona che alla fine lo avrebbe azionato. Di conseguenza, mancava un po' di esperienza pratica e deve essere possibile cambiarla!
Un robot collaborativo può essere facilmente programmato dalla persona che lo utilizza, il che lo rende molto più facile da usare. Questo dovrebbe aumentare il piacere della saldatura tra i saldatori e rendere più facile il loro lavoro. Inoltre, il cobot dovrebbe anche essere flessibile e garantire una qualità di saldatura più costante.

Zantech

Settore Metal
Paese The Netherlands
Numero di dipendenti 30
Cobot utilizzato UR10e

Come l'hanno fatto

Esaminare più da vicino il processo e i dettagli chiave per passare con successo dai processi manuali all'automazione con robot collaborativi

Come l'hanno fatto

Come l'hanno fatto

Dopo il contatto in fiera, WeCobot ha visitato Zantech a Oss, nei Paesi Bassi, per tenere un workshop. Durante il workshop, i saldatori hanno la possibilità di provare il cobot e dare il loro contributo. Ciò ha entusiasmato i dipendenti della Zantech per il loro nuovo "collega" e ha generato supporto. È stato sottolineato che il cobot li aiuterà ad alleviare le attività ripetitive e non è sicuramente destinato a sostituire un dipendente.

Dopo il successo del workshop, Zantech ha deciso di voler utilizzare un cobot UR10e. Il cobot è stato consegnato rapidamente e l'implementazione è andata molto bene. Dopo un giorno di formazione, i dipendenti sono stati in grado di utilizzarlo in modo indipendente. "Questo è stato il fattore decisivo", ha affermato Bart van der Zande, CEO e proprietario di Zantech. Il cobot è in funzione da più di sei mesi e tutti sono ancora molto felici.

Dion, operatore di cobot presso Zantech, afferma: "La nostra esperienza con il cobot è molto buona. È facile da usare e il vantaggio della saldatura con il cobot è che puoi fare un passo indietro da solo. In questo modo non sei più in piedi con il viso sopra il fumo e le radiazioni causate dalla saldatura. E questo facilita il lavoro di un saldatore." Anche Bart lo elogia: "Usiamo spesso il cobot e tutti i nostri dipendenti sono molto entusiasti. E anche il lavoro svolto dal cobot è fantastico."

Utilizziamo il cobot frequentemente e tutti i nostri dipendenti sono molto entusiasti. E anche il lavoro svolto dal cobot ha un aspetto fantastico

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

Sfide di automazione risolte:

  • Saldatura automatizzata con conseguente eccellente qualità

Fattori chiave del valore:

  • Miglioramento della coerenza della qualità della produzione
  • Aumento della soddisfazione sul lavoro

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Saldatura

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera