La linea di produzione di moduli di memoria di YUEYIN Technology è dotata di quattro robot UR5. L'implementazione flessibile e la configurazione rapida dei robot consentono a YUEYIN Technology di disporre le apparecchiature sulla propria linea di produzione e regolare i processi, accelerando l'innovazione del flusso di lavoro per fornire prodotti personalizzati di alta qualità. Per ogni robot UR5 che YUEYIN ha acquistato, il loro ritorno sull'investimento è in media di 8-9 mesi.
Poiché il comportamento di acquisto dei consumatori è in continua evoluzione, la produzione di prodotti per l'utente finale si sposta verso piccole quantità e modelli di produzione diversificati. YUEYIN Technology, un'azienda con esperienza nell'OEM di componenti elettronici, sta entrando nell'Industria 4.0 e spera di aumentare le proprie capacità tecnologiche e ottimizzare le apparecchiature esistenti.
La trasformazione aziendale YUEYIN
Technology ha utilizzato macchine di produzione automatiche su misura; tuttavia, poiché i consumatori hanno cambiato il loro comportamento di acquisto, anche il ciclo di vita del macchinario si è ridotto. Anche se i dati hanno mostrato alti profitti e ROI in altre possibili soluzioni, a causa di un lungo periodo di recupero, l'azienda non è stata in grado di trovare una soluzione adeguata ma di aumentare la propria forza lavoro per soddisfare le esigenze di produzione. Da allora, YUEYIN Technology ha iniziato a cercare un modo migliore per mantenere le attrezzature e prolungare la vita degli utensili più vecchi.
Lavorare sulla linea di produzione dei moduli di memoria di YUEYIN Technology richiedeva anche movimenti ripetitivi delle mani che causavano l'affaticamento dei dipendenti e la possibilità di sfide professionali che avrebbero portato all'applicazione di una forza irregolare sui componenti, influenzando la qualità della produzione.