--

I cobots UR portano l'apprendimento dell'industria 4.0 nelle aule professionali

Vocational schools of Moravian-Silesian region

In breve

Lo scopo del bando pubblico "Education for Industry 4.0" era quello di integrare i robot collaborativi in sei scuole professionali nella regione della Moravia-Slesia nella Repubblica Ceca. Grazie all'integratore di sistemi MP Line s.r.o. e Exactec – distributore di Universal Robots, gli studenti delle scuole di Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek e Havířov possono ora iscriversi a corsi specificamente incentrati sul lavoro con robot collaborativi. Il progetto è stato finanziato da fondi dell'UE, del Ministero dello Sviluppo Regionale e della regione della Moravia-Slesia.

I rapidi cambiamenti in tutti i settori richiedono nuove competenze e conoscenze da parte dei candidati. Per tenere il passo con lo sviluppo del settore, le scuole professionali specializzate devono adeguare di conseguenza i piani di studio al fine di preparare gli studenti per il futuro. "Nella nostra scuola, crediamo che il futuro appartenga alla robotica collaborativa. Volevamo dare ai nostri studenti l'opportunità di lavorare con questi sistemi prima di ottenere il loro lavoro", afferma Eduard Polák, insegnante di SPŠEI Ostrava. "La nostra recente ricerca ha dimostrato che gli studenti sono molto interessati a lavorare con i robot. Ora siamo stati in grado di aprire due corsi specializzati incentrati sull'introduzione alla robotica collaborativa", afferma Vítězslav Doleží, direttore di SŠPU Opava.

Vocational schools of Moravian-Silesian region

Settore Education and Science
Paese Europe
Numero di dipendenti 1000+
Cobot utilizzato UR3e
Video — Vocational schools of Moravian-Silesian region, Repubblica Ceca

La soluzione

L'integratore di sistemi MP Line s.r.o. ha dotato le nuove aule cobot di tutta una varietà di soluzioni complesse con cobots UR3 di Universal Robots. Gli UR3 sono installati nelle aule mostrando quante più applicazioni possibili in uno spazio relativamente piccolo. I nastri trasportatori sono disponibili in ogni stazione, consentendo agli studenti di completare le attività avanzate di pick & place. Ogni cobot UR3 ha una pinza speciale installata, progettata esclusivamente dall'azienda MP Line, che sfida gli studenti a svolgere compiti ancora più avanzati. Al fine di garantire la massima sicurezza di tutti gli studenti, vengono installati laser scanner per arrestare o rallentare il cobot in modalità non collaborativa quando qualcuno è di intralcio. Queste soluzioni di sicurezza dovevano essere installate in ogni classe.

"Gli studenti lavorano in modo interattivo con il cobot", afferma l'insegnante Eduard Polák. “Stanno programmando il braccio robotico, afferrando vari oggetti dal nastro trasportatore. Ogni giorno, siamo colpiti dalla facilità d'uso di Universal Robots che anche gli studenti apprezzano." Con Universal Robots, tutte le scuole professionali sono state in grado di aumentare la produttività e gli obiettivi di apprendimento dai loro corsi specializzati.

Vogliamo preparare gli studenti al meglio per il loro futuro lavoro e per questo abbiamo bisogno di un'istruzione pratica. Universal Robots ha offerto soluzioni che gli studenti possono personalizzare e programmare in base alle loro preferenze, e il feedback che abbiamo ricevuto finora è molto positivo

Vítězslav Doleží, Principal of SŠPU Opava.
UR3 Collaborative Robot, Repubblica CecaUR3 Collaborative Robot, Repubblica CecaUR3 Collaborative Robot, Repubblica CecaUR3 Collaborative Robot, Repubblica Ceca

Sfide di automazione risolte:

  • Integrazione dei prodotti del portafoglio UR+ su ogni stazione
  • Implementazione rapida di cobots
  • Accesso facile e sicuro a ogni stazione
  • Capacità di interagire con i cobots in un'area limitata dallo spazio
  • Programmazione veloce dei cobots da parte degli studenti

Fattori chiave del valore:

  • Aumento della consapevolezza del marchio Universal Robots tra gli studenti
  • Programmazione intuitiva di cobots Universal Robots
  • Sicurezza degli studenti durante la programmazione dei cobots
  • Flessibilità delle soluzioni di automazione disponibili in ogni stazione

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Introdurre gli studenti alla robotica collaborativa per la loro futura occupazione lavorativa
  • Equipaggia le aule specializzate con soluzioni complesse di Universal Robots
  • Insegnare agli studenti delle scuole professionali come programmare i cobots

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera