Trovare saldatori qualificati sta diventando sempre più difficile. Per la piccola officina di saldatura Vattholma Mekano in Svezia, la soluzione è un robot collaborativo UR10e dotato del pacchetto di saldatura plug-and-play SmoothTool, molto facile da usare e programmare e in grado di eseguire saldature di alta qualità più e più volte. Il fatto che il robot sia facile da spostare sul pezzo, invece di dover spostare il pezzo sul robot, è un grande vantaggio per Vattholma Mekano, che spesso MIG salda benne pesanti per escavatori. Il robot offre un ambiente di lavoro migliore e consente anche di liberare tempo prezioso per i lavoratori umani – fino al 30%, stima il proprietario, consentendo all'azienda di aumentare ora il proprio volume di produzione.
La trasformazione aziendale
Con sempre meno giovani che si allenano per diventare saldatori e molti di questi corsi che si chiudono, trovare saldatori esperti diventa sempre più difficile ogni anno che passa. A Vattholma Mekano, un'officina di saldatura per sei persone situata a nord di Uppsala, in Svezia, gran parte del lavoro riguarda grandi strutture saldate, come la riparazione di benne per escavatori. Questo è un compito relativamente semplice, ma che richiede molto tempo. Con i suoi libri ordini pieni, Vattholma Mekano sarebbe stata felice di impiegare più saldatori per questo tipo di lavoro, se l'azienda fosse stata in grado di trovarne.
"Cerchiamo un robot di saldatura da oltre 15 anni, quindi i robot industriali sono sul mio radar da molto tempo. Ma non sono adatti alla nostra attività perché sono costosi e hanno bisogno di una produzione su larga scala per essere redditizi. Realizziamo solo articoli singoli su ordinazione, non grandi serie", afferma Sven-Ingvar Björck, CEO di Vattholma Mekano.