--

Accelerare l'istruzione specializzata per le generazioni future

Korea Polytechnics University: Robot Campus
University: Korea Polytechnics Robot Campus

University: Korea Polytechnics Robot Campus

Robot Campus della Korea Polytechnics University è la prima università coreana specializzata in robotica. Il campus è stato aperto nel 2021 con l'obiettivo di accelerare l'apprendimento e lo sviluppo dei professionisti del settore man mano che la tecnologia di produzione converge con il campo della robotica.
L'università ha scelto i cobots UR per le sue aule a causa di tre fattori: quota di mercato, durata e usabilità. Inoltre, il Robot Campus ha trovato il curriculum di UR Academy una piattaforma formativa molto accattivante. Oltre a insegnare ai propri studenti, l'università è ora anche un partner di formazione autorizzato, fornendo formazione UR Academy e UR cobot a professionisti del settore e studenti di altre università.

In breve

Robot Campus della Korea Polytechnics University è la prima università coreana specializzata in robotica. Il campus è stato aperto nel 2021 con l'obiettivo di accelerare l'apprendimento e lo sviluppo dei professionisti del settore man mano che la tecnologia di produzione converge con il campo della robotica. L'università ha scelto i cobots UR per le sue aule a causa di tre fattori: quota di mercato, durata e usabilità. Inoltre, il Robot Campus ha trovato il curriculum di UR Academy una piattaforma formativa molto accattivante. Oltre a insegnare ai propri studenti, l'università è ora anche un partner di formazione autorizzato, fornendo formazione UR Academy e UR cobot a professionisti del settore e studenti di altre università.

Durante la pandemia, l'ambiente di produzione della Corea è cambiato rapidamente, con conseguente disoccupazione continua per gli studenti laureati. In risposta, il Robot Campus della Korea Polytechnics University ha riorganizzato i dipartimenti per rispondere alla continua crisi della disoccupazione e per tenere il passo con i requisiti dell'Industria 4.0, preparando la forza lavoro di oggi e di domani a questo cambiamento promuovendo le loro conoscenze e capacità robotiche.

Korea Polytechnics University: Robot Campus

Settore Programma Education
Paese Asia
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzato UR3

Gli Universal Robots sono facili da imparare, a differenza dei robot industriali tradizionali, quindi non c'è una barriera di apprendimento per gli studenti nuovi ai robot.

Kong Jae Sung, Professor at Korea Polytechnics University

Apprendimento specializzato in robotica

Il Robot Campus è composto da più dipartimenti incentrati sull'insegnamento di macchinari, elettronica, automazione e IT, che sono tecnologie fondamentali per la produzione e il funzionamento di robot al fine di coltivare conoscenze tecniche e capacità nel campo del funzionamento dei robot.

I moduli online UR Academy sono diventati il curriculum chiave nelle lezioni del Robot Campus su Universal Robots. I moduli insegnano le basi del funzionamento dei robot collaborativi e ora fanno parte della formazione di base per tutti gli studenti, diventando rapidamente un corso importante che distingue la loro università dagli altri. "Gli Universal Robots sono facili da imparare, a differenza dei robot industriali tradizionali, quindi non c'è una barriera di apprendimento per gli studenti nuovi ai robot", afferma Kong, Jae Sung, professore presso la Korea Polytechnics University.

"In qualità di istituto di istruzione ufficiale che ha firmato un contratto con la UR Academy, offriamo anche corsi a breve termine per persone provenienti da aziende o altre università", afferma Kong Jae Sung, professore presso la Korea Polytechnics University. "Abbiamo 8 robot su 9 utilizzati per la pratica pratica degli studenti e questa è la più grande struttura di formazione collaborativa sui robot in Corea." Gli studenti stanno ora imparando con l'UR Academy, acquisendo competenze tecnologiche di base in materia di sicurezza, funzionamento e connettività con dispositivi industriali distribuiti nel settore.

Kong Jae Sung, professore del Politecnico di Corea, insegna le basi del funzionamento dei robot collaborativi come parte della formazione di base di UR Academy.
Kong Jae Sung, professore del Politecnico di Corea, insegna le basi del funzionamento dei robot collaborativi come parte della formazione di base di UR Academy.

Un'esperienza formativa entusiasmante

"Mi sono sentito a mio agio mentre studiavo la programmazione di UR Polyscope. Sono stato in grado di imparare ciò che è necessario nel settore e consegnarlo subito", afferma Lee Byeong Jun, studente presso il Robot Campus del Korea Polytechnics. "Anche se ho commesso un errore, il robot ha mostrato movimenti costanti, facendomi sentire al sicuro durante l'allenamento pratico."

Un altro studente, Park Ju Huyn, definisce l'esperienza di apprendimento "piuttosto eccitante": "A differenza dell'approccio di formazione convenzionale che spingeva gli studenti a seguire ciecamente, i programmi di formazione UR mi hanno offerto l'opportunità di pensare da solo", dice. "Mentre risolvevo i compiti assegnati, riuscivo a provare un senso di realizzazione. Soprattutto, l'apprendimento di abilità pratiche effettivamente applicabili in contesti industriali mi ha dato un senso di fiducia".

Sfide di automazione risolte:

  • Offrire agli studenti universitari competenze Industry 4.0 rilevanti per il settore

Fattori chiave del valore:

  • I cobots facili da usare e sicuri per il curriculum pratico in classe

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Tutorial di programmazione base e avanzata

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera