T&W Stamping in Ohio voleva automatizzare una delle parti più laboriose del suo processo di fabbricazione dei metalli: la saldatura resistiva. Questa è un'applicazione difficile da automatizzare a causa dell'impulso elettromagnetico dell'apparecchiatura di saldatura che cancella i servomotori dei robot. L'azienda ha risolto il problema con un cobot UR5 che si è ripagato in meno di quattro mesi, offrendo un aumento del 40%dell'efficienza e liberando tre funzioni operatore.
La trasformazione aziendale
"Usare robot collaborativi per tendere saldatrici resistive? Per quanto ne sappiamo, nessuno nel settore l'aveva mai fatto prima", afferma Juan Rodriguez, direttore dell'automazione di Crum Manufacturing, un integratore di sistemi certificato di Universal Robots.
Stava lavorando con T&W Stamping a Youngstown, Ohio, un produttore a contratto principalmente per il mercato dei camion pesanti che aveva bisogno di una soluzione di automazione affidabile. "Avevamo appena ricevuto un contratto da un nostro grande cliente per la produzione di staffe per gruppi motopropulsori", afferma Craig Sivak, Executive Vice President & General Manager, T&W Stamping. "Il volume non era enorme, circa 40.000 parti all'anno, ma ogni parte ha otto dadi di saldatura, quindi sono 320.000 saldature che altrimenti dovremmo fare manualmente." Sivak e il suo team hanno deciso di indagare se i robot collaborativi fossero in grado di gestire il compito. "Con un cobot, potevamo mantenere il nostro layout esistente in quanto non avevamo bisogno di ulteriori protezioni intorno al cobot grazie al suo sistema di sicurezza integrato", afferma.
Mentre è comune per i grandi robot industriali eseguire la saldatura resistiva, Rodriguez spiega perché questa non è un'applicazione che i piccoli robot collaborativi hanno storicamente gestito. “I saldatori resistivi attivano un EMP (impulso elettromagnetico) che cancella qualsiasi tipo di elettronica in un certo raggio. Questo non è un
problema con i robot tradizionali con grandi strumenti di fine braccio con morsetto a C in cui il robot è estremamente lontano dal punto di attacco", dice. "Ma con un piccolo cobot che cerchi di inserire bene in una cella esistente? Questa è una storia molto diversa."