Automazione presso Smooth Robotics
L'ecosistema apre possibilità di saldatura cobot. Smooth Robotics offre una soluzione di saldatura in una classe a sé stante. Sviluppato in pochi anni con visione e passione – e una stretta collaborazione con chi lo utilizza. Incontra un'azienda che ha abbracciato l'ecosistema di Universal Robots.
L'arco di saldatura colpisce con precisione ogni singola volta. Movimenti veloci e controllati e un risultato completamente coerente ancora e ancora. Frutto di anni di esperienza e competenza professionale di un abile artigiano, ma eseguita da un robot collaborativo che fa esattamente ciò per cui è stato programmato. Nella grande sala di produzione dell'azienda danese Alusteel, Boguslaw Hara consegna la saldatura al braccio robotizzato di Universal Robots. Lavora da otto anni come fabbro e attraverso 14 anni come saldatore sa tutto del suo mestiere. Sulla posa della buona saldatura in modo che sia durevole, uniforme ed estetica. Boguslaw Hara ha realizzato la prima saldatura da solo e con poche presse dei pulsanti SmoothTool ha programmato un software rivoluzionario che controlla il braccio del robot in modo che imiti la saldatura che solo un saldatore esperto può produrre.
Questo era esattamente il sogno di Erik Mønster qualche anno fa: sviluppare uno strumento di saldatura che permettesse al saldatore esperto di addestrare il robot. La conoscenza di un professionista che esegue alcune azioni per addestrare il robot in modo che ripeta la saldatura perfetta più e più volte.
Questa idea di base lo ha portato a fondare Smooth Robotics solo quattro anni fa, ma oggi appartenente all'élite mondiale assoluta degli utensili per saldatura robotizzata. A quel tempo, Erik Mønster vide una tendenza nelle forze lavoro che è diventata sempre più pronunciata in tutto il mondo – e capì immediatamente che avrebbe richiesto una visione innovativa per essere risolta.
Esaminare più da vicino il processo e i dettagli chiave per passare con successo dai processi manuali all'automazione con robot collaborativi

In molti modi, l'interazione tra la saldatrice e il robot è l'immagine migliore di un cobot. Perché questa è l'idea alla base di Smooth Tool, come viene chiamato lo strumento di saldatura di Smooth Robotics: che uomo e macchina lavorano insieme, che il braccio robotico di Universal Robots è il robot collaborativo.
La mentalità intuitiva è stata fondamentale anche per Ahmad Gheit, lead software developer di Smooth Robotics: “Abbiamo semplicemente rimosso la complessità di un robot e lasciato che il saldatore con le sue competenze programmasse il robot con le sue azioni. Il saldatore deve essere bravo nel suo mestiere. Quindi il nostro programma aiuta a rendere il cobot buono come lui", dice.
Il grande vantaggio della soluzione è che il saldatore può utilizzare il dispositivo di saldatura preferito e montarlo semplicemente sul cobot, perché il programma SmoothTool è compatibile con praticamente tutte le fonti di alimentazione. In questo modo, tutti i saldatori esperti possono utilizzare le loro soluzioni di saldatura preferite, fornendo un incentivo ancora maggiore all'uso del cobot.

In Alusteel questo è esattamente ciò che sta accadendo. Nell'azienda manifatturiera a conduzione familiare con poco più di 50 dipendenti, il fondatore Mads Milling è entusiasta della soluzione, che libera molte risorse e ha un buon senso finanziario.
"È come avere tre uomini al lavoro quando un saldatore è accanto al cobot. Sono in realtà colleghi, ed è davvero facile per il saldatore mettere in moto il robot e poi fare le sue cose di lato. Per noi, è molto più interessante ottenere più cobots rispetto ai grandi saldatori industriali. Richiedono più lavoro preliminare e sono più costosi da gestire. I cobots piccoli e versatili hanno senso e ci permettono di prendere più ordini in un momento in cui può essere difficile trovare manodopera qualificata", afferma Mads Milling.

Recentemente un lavoro di saldatura svolto dal cobot è stato completato in poco più della metà del tempo che un saldatore avrebbe utilizzato per fare il lotto di 30 pezzi.
Per Smooth Robotics questo è un esempio che sottolinea solo l'essenza stessa dello strumento – e la stretta collaborazione con gli utenti finali è essenziale per l'ulteriore sviluppo di SmoothTool, il nucleo di Smooth Robotics. Costruito esclusivamente su cobots di Universal Robots, non per caso, ma una scelta del tutto consapevole fin dalla fondazione dell'azienda.
“Abbiamo capito subito che doveva essere basata sui prodotti di Universal Robots. Questo è ciò che aveva senso. Ci sono così tante opportunità per sviluppare prodotti per i loro cobots", afferma Erik Mønster.

La collaborazione con UR si è rapidamente consolidata e nel 2021 Smooth Robotics è diventata partner di UR+. Una partnership basata fondamentalmente sulla premessa che Universal Robots è brava a costruire robot, mentre i partner sono bravi a inventare applicazioni su misura – e che insieme forniscono una varietà e funzionalità che nessuno era riuscito a gestire da solo.
Il dialogo aperto con Universal Robots è anche una delle cose che Erik Mønster apprezza di più perché i vantaggi sono così vantaggiosi per entrambe le parti.
“Siamo costantemente aggiornati con le nuove iniziative di Universal Robots, quindi i nostri prodotti lavorano subito insieme ai nuovi modelli. Al contrario, possiamo fornire approfondimenti unici sulle esperienze degli utenti finali. Sappiamo cosa cercano i clienti e condividiamo questa conoscenza con Universal Robots", afferma Erik Mønster.
Erik MønsterLa carenza di saldatori sta diventando sempre più evidente. Lo vediamo in tutto il mondo. Sapevo che l'automazione ha molti vantaggi, quindi volevo sviluppare una soluzione facile da usare basata sulle loro conoscenze di saldatori
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...