Shun Fu Enterprise
Shun Fu Enterprise è una fabbrica di saldatura a conduzione familiare a Changhua City, Taiwan, che si avvicina al suo decimo anno di attività. Di fronte alla carenza di manodopera a lungo termine e all'aumento degli ordini, l'azienda ha introdotto il robot collaborativo UR10e di Universal Robots e il software di saldatura SmoothTool, distribuito esclusivamente a Taiwan da Roboenter Technology. Pur non avendo alcuna esperienza precedente con la robotica, il proprietario, il signor Lin Sheng-Wei, (il signor Lin) è stato in grado di gestirla in modo indipendente entro tre settimane. Il cobot UR non solo ha risolto il problema della carenza di manodopera, ma ha anche ridotto i tempi operativi di circa l'80%. Il signor Lin ritiene che questa automazione di facile utilizzo non solo riduca i costi, ma garantisca anche una saldatura di alta qualità, attirando potenzialmente più persone nel settore della saldatura.
Situata a Changhua City, Taiwan, Shun Fu Enterprise si avvicina al suo decimo anno di attività. Fornisce principalmente servizi di progettazione e saldatura di metalli, compresa la saldatura speciale a CO2, nonché servizi di saldatura elettrica, saldatura ad argon e subappalto di saldatura in acciaio inossidabile. Per molto tempo, l'azienda si è affidata principalmente al proprietario, il signor Lin, e a un membro della famiglia per completare gli ordini manualmente. Grazie all'eccellente qualità del prodotto e alla maestria artigianale, Shun Fu Enterprise ha conquistato la fiducia e il riconoscimento di molti clienti.
Indipendentemente dal successo di lunga data dell'azienda, il signor Lin, proprietario di Shun Fu, afferma: "Abbiamo sempre affrontato la sfida di non essere in grado di trovare saldatori qualificati." Di fronte al più ampio problema della carenza di manodopera, i problemi di salute a lungo termine e gli ordini in costante aumento, affidarsi esclusivamente al signor Lin e a un membro della famiglia non erano più sufficienti. Essendo una fabbrica a conduzione familiare focalizzata sulla produzione diversificata di piccoli lotti, Shun Fu Enterprise aveva urgente bisogno di una soluzione flessibile ed efficiente.
Attraverso una ricerca su Internet, il signor Lin ha imparato a conoscere i robot collaborativi. Considerando che l'azienda opera su un modello di produzione diversificato e di piccole dimensioni, che richiede regolazioni meccaniche prima di saldare ogni nuovo lotto di prodotti, la flessibilità, la velocità e la facilità di funzionamento dei robot e dei software di saldatura sono stati tutti fattori molto apprezzati dal Sig. Lin. Per caso, ha guardato un video di una UR, che ha suscitato il suo interesse per saperne di più. Allo stesso tempo, ha notato che altri utenti avevano risolto con successo le carenze di manodopera e i problemi del processo di saldatura dopo aver utilizzato i robot collaborativi UR. Ciò lo ha spinto a consultare ulteriormente i professionisti UR e a sperimentare personalmente il cobot.

Il signor Lin non aveva alcuna esperienza precedente nella gestione di robot o nella programmazione. Tuttavia, sotto la guida di Roboenter Technology Co., Ltd., combinata con il facile funzionamento del software di saldatura SmoothTool e l'intuitivo cobot UR, anche senza alcuna esperienza di programmazione, ha potuto far funzionare il cobot seguendo le istruzioni sull'interfaccia del software. Inoltre, il supporto post-vendita di Roboenter lo ha aiutato a superare rapidamente le difficoltà iniziali, costruendo la sua esperienza e aumentando la sua fiducia nell'uso del cobot di saldatura.
Il signor Lin dice: "Sono stato in grado di azionare il cobot in modo indipendente in sole tre settimane, accelerando il lavoro di saldatura." Il signor Hong Zhong-Yi, il fondatore di Roboenter, aggiunge inoltre: "Il funzionamento del cobot è un concetto. Per coloro che hanno conoscenze professionali sulla saldatura, combinate con il software di saldatura SmoothTool, possono operare rapidamente in modo indipendente per soddisfare le diverse esigenze di saldatura".

Poiché il problema della carenza di manodopera diventa sempre più grave, i saldatori qualificati stanno diventando più difficili da trovare. L'introduzione di un cobot facile da usare e flessibile può aiutare il personale senza esperienza professionale nella saldatura nello svolgimento del lavoro.
Lin afferma: "Il più grande cambiamento apportato dall'utilizzo del cobot UR10e è risolvere il problema della carenza di manodopera migliorando significativamente l'efficienza del lavoro. A differenza del passato, che richiedeva lunghe ore di saldatura, ora dobbiamo solo impostare il percorso di lavoro del cobot all'inizio della produzione, e può funzionare per me. Rispetto a prima, ora risparmiamo circa l'80%del tempo operativo, dandomi più tempo per espandere l'attività e programmare gli ordini".

Dichiara inoltre: "Credo che il robot UR10e sia facile da usare e facile da usare. Non solo riduce tempi e costi, ma produce anche prodotti metallici di alta qualità. Spero che migliorando l'ambiente di lavoro e migliorando l'attrattiva del lavoro di saldatura, possiamo attirare più persone nell'industria della saldatura e trasmettere questo mestiere".
Mr. Lin Sheng-Wei, the owner of Shun Fu EnterpriseSono stato in grado di azionare il cobot in modo indipendente in sole tre settimane, accelerando il lavoro di saldatura.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...