--

I cobots UR portano un aumento della produzione del 75%

Shruti Engineers

In breve

Shruti Engineers è una micro piccola e media impresa (MSME), con sede a Pune. L'azienda di 10 persone produce componenti di assemblaggio per linee automobilistiche. Prima di installare un cobot, la loro produzione era limitata. Tuttavia, ora sono stati in grado di aumentare la produzione giornaliera del 75% grazie a un UR10.

Shruti Engineers ha capito che i cobots sono convenienti, facili da usare e programmare, aumentano l'efficienza e sono sicuri da usare per la forza lavoro umana. Gli Shruti Engineers avevano una piccola forza lavoro, che lavorava in un unico impianto, con una produzione limitata a 300 parti di macchine al giorno. L'azienda si è resa conto di dover cercare l'automazione per aumentare la produzione.

Shruti Engineers

Settore Metal and Machining
Paese Asia
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzato UR10
Video — Robot UR10, Shruti Engineers, India

Ci sono diversi vantaggi nell'avere un cobot. Ho acquistato una nuova macchina solo 15 giorni fa e ho intenzione di installare anche un robot collaborativo su quella macchina.

SUHAS PITKE, Shruti Engineering

Aumento della produzione giornaliera

Da quando Shruti Engineers ha implementato il suo primo robot collaborativo, un UR10, la produzione giornaliera è passata da 300 a 400 parti con una maggiore efficienza della macchina e tempi di fermo ridotti. Poiché l'UR10 è un cobot, è sicuro per gli esseri umani aggirarlo, rendendone più facile l'uso. La programmazione del cobot di Universal Robots è così semplice che gli operatori di Shruti Engineers hanno imparato come programmarlo in un giorno: infatti, i lavoratori ritengono che azionare il cobot sia facile come usare uno smartphone.

"Ci sono diversi vantaggi nell'avere un cobot. Ho acquistato una nuova macchina solo 15 giorni fa e ho intenzione di installare anche un robot collaborativo su quella macchina", afferma Suhas Pitke, proprietario di Shruti Engineers.

Uomo al fianco del robot collaborativo UR10 durante l'applicazione di assistenza alle macchine CNC presso Shruti Engineers, IndiaPotenziare la forza lavoro con robot collaborativi presso Shruti Engineers, IndiaMacchina CNC che si occupa di un UR10 presso Shruti Engineers, India

Sfide di automazione risolte:

  • Aumento del 75%della produzione giornaliera
  • Garantisce che i prodotti raggiungano i clienti in tempo, quindi non vi è alcun arresto della linea
  • Prodotti di qualità superiore
  • Cobot implementati: 1 UR10

Fattori chiave del valore:

  • Conveniente, anche per una MSME indiana
  • Sicurezza e collaborazione
  • Riduzione dei tempi di inattività
  • Semplice programmazione e implementazione anche per operatori non qualificati
  • Step verso l'Industria 4.0

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Tenditore di macchine CNC

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera