--

UR cobots e staff lavorano fianco a fianco per eliminare difetti e sprechi

Rupes

In breve

Il produttore di elettroutensili, Rupes, si è impegnato con coraggio a eliminare i difetti e gli sprechi sulla sua linea di produzione, migliorando al contempo le condizioni di lavoro della sua eccellente forza lavoro. Ecco come ha implementato i robot UR per collaborare con i suoi lavoratori umani e potenziare i suoi livelli di produzione.

Diventare un leader globale negli strumenti per la lucidatura e la levigatura significa essere in prima linea nell'innovazione. Per 50 anni, RUPES ha affinato i suoi processi produttivi, senza mai scendere a compromessi sull'investimento nelle persone. Nella sua ricerca di una produzione sempre più snella e intelligente, RUPES si è impegnata a "zero difetti" nei suoi prodotti e si è rivolta a Universal Robots per una soluzione di automazione che aumentasse la sua eccellente forza lavoro, riducesse al minimo gli sprechi e portasse a risultati immediati.

Rupes

Settore Furniture and Equipment
Paese Europe
Numero di dipendenti 100-500
Cobot utilizzati UR3
Video — Robot UR3, Rupes, Italia

RUPES si è impegnata a "zero difetti" nei suoi prodotti

RUPES, commitment
Assunzione di compiti faticosi

Assunzione di compiti faticosi

RUPES ha implementato robot UR sulla sua linea di produzione per assumere compiti faticosi e ripetitivi e liberare i lavoratori umani per svolgere compiti più gratificanti. Il personale ha trovato i robot facili e veloci da installare e programmare e hanno avuto un impatto immediato, mantenendo la qualità del prodotto e migliorando la produttività.

La flessibilità dei robot significava che erano facili da implementare in diverse aree della fabbrica e riprogrammare rapidamente l'assemblaggio di altri prodotti, con scadenze ravvicinate.

Posizionamento preciso e controllo della forza

Posizionamento preciso e controllo della forza

RUPES produce utensili elettrici, tra cui smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici, con molte piccole parti. La fase di serraggio del montaggio è spesso la più difficile: se una vite non è posizionata in modo perfetto e serrata in modo ottimale, vi è un rischio maggiore di rotture e arresti della produzione. I robot di UR sono stati in grado di risolvere questo problema con facilità, con un posizionamento preciso e un controllo della forza per garantire che ogni vite fosse fissata alle specifiche esatte.

Dare priorità alla sicurezza del personale

Dare priorità alla sicurezza del personale

L'azienda ha inoltre personalizzato le funzioni di sicurezza avanzate dei robot per fornire ulteriore protezione al proprio personale.

Come risultato di questa implementazione di successo dei robot UR, RUPES ha raggiunto il suo impegno per "zero difetti". Ora sta adottando robot collaborativi aggiuntivi per eseguire altri processi di produzione.

Sfide di automazione risolte:

  • Sollevare la forza lavoro da compiti pesanti e ripetitivi.
  • Aumenta l'efficienza e la produttività.
  • Ridurre difetti e sprechi.
  • Adattarsi a diversi processi.

Fattori chiave del valore:

  • Efficienza e performance
  • Qualità e soddisfazione del personale
  • Riduzione dei costi grazie alla minimizzazione degli sprechi

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Assemblaggio

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera