In un'azienda in cui 0,001 grammi fanno la differenza tra successo e fallimento, la robotica è utile. Con l'assistenza di un robot universale, il produttore ceco di paste pigmentate, REPLAC-BM, ora mescola e testa nuovi campioni non solo a un costo inferiore, ma anche con una precisione molto maggiore.
Per il produttore ceco di paste pigmentate, REPLAC-BM, precisione e ripetibilità sono tutto. Per consentire agli acquirenti di miscelare la vernice esattamente in base alle loro cartelle colori, le formule di miscelazione devono essere precise fino al milligrammo. Fino ad ora, il processo di produzione delle paste pigmentate è stato soggetto a errori umani con i tecnici che si sono occupati della maggior parte delle misurazioni e della miscelazione. Ora, con l'introduzione della robotica, l'azienda mira a perfezionare il processo.
"Il nostro obiettivo non era sostituire i tecnici umani, ma portare l'intero processo di sviluppo delle formule di miscelazione a un livello molto più alto", afferma Roman Berný, proprietario e direttore di REPLAC-BM.
Roman Berný, Owner and DirectorIl nostro obiettivo non era quello di sostituire i tecnici umani, ma di portare l'intero processo di sviluppo delle formule di miscelazione a un livello molto più alto

Per raggiungere quel livello successivo nella produzione precisa di vernici, REPLAC-BM ha acquisito un micro-dosatore, uno spettrofometro e un robot UR5 per far funzionare entrambi. Dotato di dispositivi di presa personalizzati, il braccio robotizzato gestisce compiti delicati come lo spostamento di tazze dal micro-dosatore alla miscelatrice, l'applicazione di coperchi, l'inserimento di schede colore in un lettore di codici a barre e la misurazione della tonalità finita con lo spettrofometro. Il robot gestisce tutte le fasi del processo - ad eccezione di quelle in cui la sensibilità della mano umana è indispensabile - completamente da solo e 10 volte più velocemente del tecnico medio.

Con le sue caratteristiche di sicurezza integrate, l'UR5 consente ai tecnici di lavorare proprio accanto ad esso in uno spazio ristretto. Ciò ha permesso a REPLAC-BM di continuare a operare senza dover investire in strutture più grandi. Roman Berný non quantifica i benefici dell'UR5 in termini di risparmio finanziario, ma nella qualità del prodotto finale. E la qualità non è mai stata migliore con una precisione colorata in ogni singola consegna.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...