Automazione presso Raumland GmbH
Raumland GmbH, azienda familiare di terza generazione, analizza, filtra, etichetta, imbottiglia e spedisce vini per più produttori di vino. Con oltre cinque milioni di bottiglie e 2.500 vini diversi elaborati ogni anno, Raumland gestisce un'enorme diversità nelle sue operazioni di imbottigliamento. Per concentrarsi sulla qualità del prodotto, aumentare l'efficienza e ridurre il carico di lavoro dei dipendenti, l'azienda di famiglia si affida a un robot collaborativo. UR20 pallettizza i cartoni del vino alla fine della linea di imbottigliamento, garantendo un funzionamento regolare.
non pallettizzazione manuale alla fine della linea di imbottigliamento era stata a lungo un desiderio di Raumland. Durante un singolo turno di 8 ore, i dipendenti hanno dovuto spostare un peso totale del pacco fino a 40 tonnellate. Con un'ampia varietà di vini e richieste significative di imballaggi diversi, l'automazione tradizionale ha raggiunto i suoi limiti. "Ogni fornitore di soluzioni ha sempre avuto una sorta di inconveniente, che si trattasse di flessibilità, dimensioni del sistema o prezzo", spiega l'amministratore delegato Sebastian Raumland.

La svolta è arrivata con l'uso di un robot collaborativo: l'UR20. Soddisfa perfettamente le esigenze di Raumland. È flessibile, compatto e rapidamente adattabile, consentendo di gestire in modo affidabile varie scatole e modelli di pallettizzazione. La UR20 è posizionata alla fine della linea di imbottigliamento tra due Europallet su una pedana. Fa parte della soluzione di pallettizzazione PE20 del partner UR+ Robotiq. Utilizzando una pinza a vuoto larga, preleva due cartoni di vino alla volta dal nastro trasportatore e li pallettizza con precisione. Una volta che un pallet è completamente caricato, un dipendente lo rimuove mentre il cobot continua a impilare sul secondo pallet. La tecnologia collaborativa consente al braccio robotico di lavorare in sicurezza a fianco della forza lavoro senza alcun involucro protettivo.

Ogni volta che un vino diverso attraversa la linea di imbottigliamento, Sebastian Raumland regola il programma del cobot tramite il Teach Pendant: "Ogni cartone ha le sue caratteristiche e si comporta in modo diverso nella macchina. Ecco perché abbiamo salvato un programma dedicato per ciascuno dei nostri clienti in modo da poter soddisfare con precisione questi requisiti. Mi piacerebbe avere più macchine facili da usare come questa." Pallettizzando continuamente, il cobot rende il processo efficiente e riduce al minimo i colli di bottiglia alla fine della linea. Il compito noioso e fisicamente impegnativo dell'impilamento viene eliminato. "Alla fine, abbiamo ancora abbastanza lavoro. Nessuno ha perso il lavoro", conferma Sebastian Raumland.
Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbHIl cobot riflette perfettamente ciò di cui abbiamo bisogno. È una macchina flessibile, compatta, veloce da installare e, in definitiva, conveniente

Sebastian Raumland, Managing Director of Raumland GmbHCon il cobot, siamo stati in grado di automatizzare un compito estremamente noioso. Nessuno si lamenta più del mal di schiena. Almeno non dalla pallettizzazione

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...