Profatec AG si è rivolta a Universal Robots quando le sfide dell'espansione della propria attività si sono scontrate con la potenziale necessità di spostare la produzione verso il mercato asiatico più economico. Tuttavia, una combinazione di soluzioni a braccio robotico ha assicurato che l'azienda potesse mantenere la sua base economica a casa in Svizzera. Fondata a Malans, in Svizzera, nel 2003, Profatec AG fornisce da oltre un decennio soluzioni specializzate in materie plastiche stampate per settori che vanno dall'automotive ai prodotti farmaceutici.
Quando è arrivato il momento di espandere le dimensioni e le capacità dell'azienda, l'azienda si è trovata di fronte a una decisione difficile. Nel 2007, avrebbe incorporato lo stampaggio a iniezione nella sua offerta, aumentando le sue ambizioni e la redditività.
In genere, la necessità di più spazio e personale per la produzione vedrebbe aziende come Profatec rivolgersi al mercato asiatico per una soluzione a basso costo, ma invece questa classica azienda svizzera si è rivolta a Universal Robots per una risposta automatizzata che le permettesse di mantenere fiorente la propria attività nel proprio paese.
Chris Battaglia, CEOSenza i nostri robot non avremmo avuto una possibilità contro i prezzi più bassi dalla Cina, Siamo quindi ancora più lieti di aver avuto successo e di essere stati in grado di andare nella direzione opposta, assicurando posti di lavoro in Malans e liberando il personale da compiti più monotoni

Universal Robots dovrebbe affrontare due grandi sfide per Profatec. Da un lato, qualsiasi macchina dovrebbe essere rapidamente adattabile all'iniezione di nuove parti in plastica. D'altra parte, i processi più diversi dovrebbero essere abbastanza flessibili da far fronte anche a lotti di piccole dimensioni in modo rapido ed economico.

Il robot UR5, come raccomandato dallo specialista dell'automazione e dai rappresentanti svizzeri di Universal Robots Bachmann Engineering AG, è stato implementato per una prima fase di test e si è rivelato un grande successo. A differenza dei robot lineari, l'UR5 è stato in grado di lavorare in modo flessibile su cinque diverse macchine per lo stampaggio a iniezione, tutte facilmente programmabili dal personale senza la necessità di interrompere la produzione.

Con l'UR5 che consente di completare gli ordini molto più velocemente, Profatec ha investito in altri due UR10 di Universal Robots per espandere la produzione, ridurre i costi e aumentare ulteriormente la redditività. I due robot più grandi hanno un raggio di lavoro più ampio (1300 mm anziché 850 mm) e una capacità di carico più elevata (10 kg anziché 5 kg) rispetto all'UR5, tuttavia ogni robot è in grado di lavorare su ogni macchina, aumentando ulteriormente la flessibilità del processo Profatec.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...