Con 35 anni di esperienza, il centro di formazione Pôle formation Bretagne UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) situato a Bruz, nella Francia occidentale, è specializzato in mestieri industriali e tecnologici. La scuola risponde alle esigenze delle aziende della regione formando giovani, persone in cerca di lavoro e dipendenti nei mestieri industriali. Per fornire la migliore formazione possibile, UIMM ha investito in dieci cobots di Universal Robots. Sicuro, facile da programmare e utilizzare quotidianamente, il cobot è il compagno di classe perfetto. Con la UR Academy online vengono inoltre forniti a formatori e discenti tutti gli strumenti didattici necessari per una didattica efficace della robotica collaborativa.
UIMM Bretagne ha inaugurato un centro di formazione di 2.600 m2 a Bruz dedicato alle future professioni nell'industria e nella metallurgia. UIMM mira ad attrarre sia studenti interessati a future opportunità di lavoro all'interno di questi settori; sia aziende che desiderano formare i propri dipendenti nella valutazione dei rischi e nelle nuove tecnologie.
In questo contesto, il centro ha voluto adattare i propri corsi di formazione integrando tecnologie all'avanguardia che sono ormai ampiamente diffuse nell'industria. UIMM era consapevole che la robotica collaborativa rientra in questa categoria ed è ora sempre più utilizzata in molti campi, quindi la scelta è stata fatta rapidamente per lavorare con il leader nella robotica collaborativa: Universal Robots. Oltre all'hardware cobot, il centro universitario era anche alla ricerca di supporto didattico e strumenti per facilitare l'insegnamento della cobotica.
Nordine Medjeroub, Head of Robotics, Pôle formation UIMM BretagnePer un centro di formazione come UIMM, è molto importante disporre delle attrezzature più recenti per fornire la migliore formazione agli studenti. I cobots UR si adattano a questa categoria

Il centro di formazione UIMM Bretagne ora ha circa dieci cobots di Universal Robots, di cui tre presso il centro Bruz per le sue tre classi di robotica, che vanno dalla laurea triennale alla laurea magistrale. Flessibili, versatili e facilmente trasportabili in classe o da un centro all'altro, i cobots offrono un'esperienza educativa attraente e interattiva. La programmazione del cobot UR è a più livelli; gli studenti imparano rapidamente a sviluppare programmi semplici, aggiungendo waypoint afferrando il braccio del cobot e insegnandogli la traiettoria desiderata. Gli studenti possono anche approfondire la programmazione in Python utilizzando l'API RoboDK certificata UR+.

Sono state allestite due linee di produzione automatizzate su larga scala - una per l'industria metallurgica e una per l'industria alimentare - per esercitazioni pratiche. L'aspetto collaborativo del robot consente un'implementazione sicura durante i workshop in cui gli studenti programmano i cobots per varie attività, che vanno dalla semplice programmazione delle traiettorie alle operazioni di pick & place o persino al confezionamento assistito da un robot MiR mobile autonomo con un cobot UR montato sulla parte superiore.
Éric Lemane, Robotics Trainer, Pôle formation UIMM BretagneI principali vantaggi di Universal Robots sono la facilità di implementazione, gli strumenti educativi forniti e l'aspetto collaborativo del robot
Universal Robots consente sia agli insegnanti che agli studenti di beneficiare dei numerosi strumenti educativi forniti con i robot. Hanno libero accesso ai vari moduli di formazione online gratuiti della Universal Robots Academy. Con video esplicativi in francese ed esercitazioni pratiche, UR Academy dà loro la possibilità di apprendere virtualmente - in aula o a casa - prima di applicare quanto appreso in aula.
La cobotica facilita anche progetti come "Johnny il cavallo"; un progetto che prevede la robotizzazione di una testa di cavallo di cartone e la sua realizzazione. Per fare questo, hanno - con l'aiuto del Raspberry Pi (piccolo computer a scheda singola) - stabilito una comunicazione tra il cobot e la testa, offrendo il controllo dei vari motori che si trovano nelle orecchie, negli occhi e nella bocca del cavallo. Ciò consente di analizzare ciò che il cavallo "sente" e "vede". A seconda dei dati raccolti, il cobot eseguirà varie traiettorie pre-programmate che corrispondono a emozioni come gioia, paura o eccitazione.
I cobots sono stati accolti molto bene da studenti e docenti che imparano velocemente la tecnologia. Gli studenti aggiungono una preziosa tecnologia UR cobot ai loro CV, rendendoli più occupabili. E così facendo, il centro di formazione UIMM Bretagne ha migliorato la sua attrattiva e il suo rapporto con le aziende locali. Per il progetto “Johnny il cavallo” la programmazione è stata completata in un solo giorno. Ciò è stato reso possibile dalla tecnologia Universal Robots, che si distingue per la facilità di programmazione e la grande flessibilità. Il progetto è ancora in fase di sviluppo: le versioni successive incorporeranno nuove traiettorie per rendere le animazioni il più realistiche possibile.
Forte di questa esperienza, il centro di formazione UIMM Bretagne prevede di investire in altri cobots UR, sia per il suo centro di Bruz che per gli altri centri nella regione della Bretagna.

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...