L'installazione di due robot UR10 nel sito di produzione di PLC Industries a Singapore ha aumentato la produzione del 40% senza assumere più persone. Grazie alla flessibilità dei bracci robotici e alla minima supervisione richiesta, un lavoratore può ora occuparsi di quattro macchine CNC.
La carenza di manodopera qualificata unita all'aumento dei costi materiali e immobiliari sono diventati enormi problemi per le aziende di Singapore. PLC Industries, un fornitore di servizi di ingegneria di precisione, ha deciso che l'automazione delle proprie linee di produzione avrebbe aiutato ad affrontare le sfide e ha iniziato il processo all'inizio del 2014.
Poiché la sicurezza è una priorità assoluta, una delle principali preoccupazioni era che il layout della linea di produzione richiedesse che i lavoratori si trovassero nelle immediate vicinanze dei robot. La direzione voleva garantire che i robot selezionati fossero in grado di operare in modo efficiente e sicuro all'interno di spazi ristretti.
Dopo aver completato le necessarie valutazioni del rischio, PLC Industries ha ricevuto conferma che i robot UR10 non necessitano di protezione di sicurezza e ha investito in due UR10. "Vedere i miei colleghi a proprio agio a lavorare a fianco dei robot è molto incoraggiante. Essere in grado di lavorare senza paura è sicuramente un vantaggio per tutti noi. Il miglioramento della concentrazione che tutti ora possiedono deriva da un affaticamento inferiore e da livelli di concentrazione più elevati. Ciò riduce significativamente la possibilità che si verifichi un incidente", afferma Yeo Hock Lee, Engineering Manager di PLC Industries.
Un'altra caratteristica di UR10 che si è rivelata preziosa per PLC Industries è la facile programmazione. A causa dei limiti di spazio e della mancanza di manodopera, era essenziale che ogni robot fosse in grado di servire due macchine CNC. Grazie alla flessibilità dell'UR10, un singolo lavoratore può ora occuparsi di quattro macchine a controllo numerico, il che ha aumentato la produzione del 40% e aumentato la varietà della produzione.
Yeo Hock Lee, Engineering ManagerVedere i miei colleghi totalmente a proprio agio a lavorare a fianco dei robot è molto incoraggiante. Il miglioramento della concentrazione che tutti ora possiedono deriva da un affaticamento inferiore e da livelli di concentrazione più elevati.


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...