<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Vai al contenuto principale
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/e8a3759c06/case-story-multi-wing-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/acea04e47e/case-story-multi-wing-full.png

La soluzione Cobot ARM automatizza la produzione in uno spazio ristretto

Ala multipla

In breve

La crescita ha richiesto a Multi-Wing CZ di trovare un modo per aumentare la produzione sull'allestimento esistente con uno spazio limitato. Un UR5, che non richiede protezioni di sicurezza, ha risolto il problema liberando ulteriori 336 ore di capacità all'anno. Come bonus aggiuntivo, il costo di produzione di ciascuna unità è diminuito del 10-20% e ha comportato un risparmio annuo di quasi 7.000 euro.

La trasformazione aziendale

La piccola azienda Multi-Wing CZ produce soluzioni di ventilatori assiali per applicazioni di ventilazione. Dopo essersi evoluta in un'organizzazione globale, Multi-Wing CZ aveva bisogno di automatizzare i processi di produzione per stare al passo con la crescente domanda. Lo spazio di lavoro confinato aveva tuttavia bisogno di una soluzione che non richiedesse barriere di sicurezza.

"Sapevamo chiaramente fin dall'inizio cosa volevamo: un robot piccolo ed economico che fosse abbastanza veloce e versatile e che potesse funzionare senza protezioni di sicurezza per risparmiare spazio di lavoro", afferma David Hosek, Junior Manager per lo sviluppo della produzione presso Multi-Wing CZ.

Multi-Wing

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 25-50
Cobot utilizzati UR5

La soluzione

Multi-Wing CZ ha scelto un robot UR5 per il suo tornio automatizzato, che lavora getti di alluminio in mozzi. Il braccio robotizzato preleva i getti grezzi da un bidone sul tornio, li rimuove dopo la lavorazione e poi li consegna a una brocciatrice automatica dove viene tagliata la scanalatura. E lo fa senza protezioni di sicurezza. La rimozione della barriera di sicurezza ha permesso a Multi-Wing CZ di modificare il layout del centro robotizzato e guadagnare più spazio nell'officina.

L'installazione dell'UR5 ha reso il costo di produzione di ciascuna unità più economico del 10-20% e ha aumentato la capacità di ulteriori 336 ore all'anno. Ciò è stato ottenuto con un'accelerazione di avanzamento del 70% e un'accelerazione di 10 secondi nella sostituzione di parti della macchina.

Rispetto ai robot dei produttori concorrenti, l'acquisizione dell'UR5 ci ha fornito un ritorno sull'investimento più rapido. Non abbiamo avuto problemi con questa soluzione flessibile, rapida e conveniente che ci ha portato numerosi risparmi e nuove possibilità. Non potremmo essere più felici con la tecnologia Universal Robots

David Hosek, Junior Manager for Production Development
Robot collaborativo UR5, Multi-Wing Repubblica CecaRobot collaborativo UR5, Multi-Wing Repubblica Ceca

Sfide di automazione risolte:

  • Lo spazio ristretto richiedeva un robot di lavoro senza barriere.

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile
  • Collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Assemblaggio

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera