Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
- Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Far fronte alla carenza di manodopera
Il caseificio islandese Mjolkursamsalan Akureyri stava cercando di automatizzare parte del lavoro monotono in relazione alle modifiche pianificate alla linea di produzione del formaggio spalmabile. Diversi anni di lavoro monotono sono stati risparmiati dopo aver schierato due robot UR5 nella produzione di prodotti lattiero-caseari.
Il primo robot UR5 è stato installato in relazione alle modifiche alla linea di produzione di formaggio spalmabile del caseificio nel 2011. Il braccio del robot solleva quattro confezioni di formaggio spalmabile da un nastro trasportatore e le posiziona in un vassoio di plastica.
A causa di un alto livello di soddisfazione per il primo braccio del robot, nel 2012 è stato aggiunto un secondo UR5. Questo robot prende i vassoi di plastica riempiti e li impila su un pallet – e solleva i lavoratori del settore lattiero-caseario da un lavoro ancora più monotono.
"I robot UR sono così semplici da usare e non dover costruire una recinzione intorno a loro è un grande vantaggio. Abbiamo già risparmiato tre anni di lavoro monotono grazie ai nostri due UR5", afferma Sigurdur Runar Fridjonsson, direttore del caseificio Akureyri.
Sigurdur Runar Fridjonsson, Director at the Akureyri dairyI robot UR sono così semplici da usare e non dover costruire una recinzione intorno a loro è un grande vantaggio. Abbiamo già risparmiato tre anni-uomo di lavoro monotono grazie ai nostri due UR5
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...