Migatronic sta forgiando un futuro entusiasmante per la saldatura

Automazione in Migatronic

Guarda come Migatronic sta forgiando un futuro entusiasmante per la saldatura con il robot UR20

In breve0

In qualità di uno dei principali fornitori al mondo di saldatrici, Migatronic si pone anche come uno dei pionieri nella saldatura collaborativa. Seguendo lo spirito dei primi utilizzatori, l'azienda ha rapidamente iniziato a sfruttare la portata estesa del robot UR20 per la saldatura incorporandola nella consolidata soluzione CoWelder di Migatronic.

Un mestiere che modella il mondo

La saldatura è un'imbarcazione essenziale che sostiene la creazione di alcune delle strutture più sorprendenti in tutto il mondo; può essere utilizzata praticamente in qualsiasi settore, sia per le turbine eoliche offshore, la costruzione navale o le industrie dei metalli pesanti.

Migatronic è una rinomata azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di saldatrici. Nel 1985, si sono avventurati nel reparto automatizzato dedicato esclusivamente a soluzioni innovative di saldatura automatizzata. Il loro viaggio li ha portati alla saldatura collaborativa e allo sviluppo del notevole sistema CoWelder. Questo sistema di saldatura corrisponde all'esperienza di saldatura di Migatronic e alla precisione del braccio robotico degli Universal Robots.

Migatronic

Settore Metal and Machining
Paese Denmark
Numero di dipendenti 200+
Cobot utilizzato UR20
Componenti utilizzati CoWelder from Migatronic

Come ci sono riusciti

Esaminare più da vicino il processo e i dettagli chiave per passare con successo dai processi manuali all'automazione con robot collaborativi

Ripensare i lavori di saldatura

Ripensare i lavori di saldatura

Nella saldatura, una preoccupazione comune sorge spesso quando l'argomento è la robotica: la paura dello spostamento del lavoro. Tuttavia, come la storia ha costantemente dimostrato, l'introduzione di tecnologie di automazione come il CoWelder non si traduce in perdite di posti di lavoro, ma piuttosto in maggiori opportunità. Michael Andersen, esperto di saldatura di Migatronic, spiega: "[con la saldatura collaborativa] puoi fare più cose durante il giorno, il che significa che stai diventando più impegnato. Quindi devi assumere nuove persone."

Il supporto dei robot collaborativi si rivela particolarmente utile quando si lavora con grandi quantità di saldature identiche e semplici.

Sfruttare le competenze interne

Sfruttare le competenze interne

Migatronic ha una vasta conoscenza interna delle soluzioni automatizzate di saldatura, che garantisce la comprensione di ogni aspetto della propria tecnologia e la continua ricerca di innovazione e miglioramento.

Una delle caratteristiche distintive del sistema CoWelder è la sua programmazione user-friendly. A seconda dei requisiti specifici, è possibile integrare senza problemi funzioni aggiuntive, consentendo precisione e flessibilità nelle attività di saldatura.

La tanto attesa portata estesa dell'UR20

La tanto attesa portata estesa dell'UR20

L'integrazione del robot UR20 nel CoWelder spinge ulteriormente i limiti delle capacità del sistema di saldatura. Con una portata estesa di 1.750 mm (68,9 pollici), i saldatori possono programmare il robot per saldare pezzi più grandi.

Migatronic si rende conto che a volte solo l'80-90%del pezzo può essere saldato su una soluzione UR10e CoWelder, e i clienti finirebbero quindi il pezzo manualmente o ruotandolo manualmente. Ora, con l'UR20, Migatronic è sicura di poter finire pezzi come questi utilizzando esclusivamente il sistema di saldatura robotizzato.

Il potere della collaborazione con Universal Robots

Il potere della collaborazione con Universal Robots

L'approccio alla piattaforma aperta di Universal Robots è sempre stato fondamentale per il successo di CoWelder. La filosofia di progettazione software aperta consente a esperti come Migatronic di sviluppare software su di esso e creare il proprio sistema di saldatura.

La partnership in corso tra Migatronic e Universal Robots cerca di massimizzare il valore per il cliente fondendo l'esperienza di Migatronic in soluzioni automatizzate con la tecnologia avanzata di Universal Robots.

Ciò che rende speciale Universal Robots è la piattaforma aperta che hanno. Hanno creato questo software intuitivo su cui possiamo creare il nostro sistema di saldatura. Potremmo ricominciare tutto da capo e costruire qualsiasi cosa pensiamo sia il cobot di saldatura più semplice per il nostro utente finale.

Rasmus Tønnov From, Product Manager at Migatronic

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera