--

I cobots UR trasformano l'azienda a conduzione familiare

Konetehdas K&K

In breve

Nel 2011, la fabbrica di macchine a conduzione familiare Konetehdas K&K ha acquisito un robot UR per alimentare una rettificatrice. Il presidente e amministratore delegato Kari Karaslahti si aspettava che fosse grande, ingombrante e difficile da programmare, ma fu piacevolmente sorpreso. Ora, due robot ottimizzano una serie di processi con grande successo. Fondata nel 1946, la fabbrica di macchine con sede a Helsinki, Konetehdas K&K, Ltd, offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi di macchinari.

Il nucleo delle operazioni è costituito da piccole serie di produzione, utilizzando fresatrici manuali, tornitrici e centri di lavoro programmabili. Con i clienti che operano nel mercato internazionale, consegne accurate, alta qualità e prezzi competitivi sono fondamentali. L'azienda ha deciso di provare l'automazione robotica per ottimizzare i propri processi, ma il CEO Kari Haraslahti temeva che i robot sarebbero stati ingombranti e difficili da configurare.

Konetehdas K&K

Settore Metal and Machining
Paese Europe
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR5
Robot collaborativo UR5, Konetehdas K&K.
Robot collaborativo UR5, Konetehdas K&K.

La soluzione

Nel 2011, Konetehdas K&K ha ricevuto il suo primo di due robot e Kari Haraslahti è rimasta sbalordita dalla facilità d'uso e dalla flessibilità. “Mio figlio Ari è andato nella nostra sala conferenze, ha attaccato il robot al tavolo e ha accatastato pezzi LEGO intorno ad esso. Gli ci sono volute due ore per programmare il robot per fare i movimenti di cui avevamo bisogno. È stato davvero intuitivo!"

Inizialmente, il robot era collegato a un utensile di lavorazione, fornendo pezzi per la rettifica, una routine monotona ma di alta precisione. Ora, i due robot fanno molto di più. “Abbiamo iniziato a capire le potenzialità di questi robot da 18 kg. Sono facili da spostare e programmare su altre macchine e il trasferimento può essere fatto rapidamente perché non richiedono alcun dispositivo di protezione. Dopo la prima programmazione il robot ne rileva la posizione e sceglie automaticamente la giusta configurazione” afferma Haraslahti.

Sfide di automazione risolte:

  • Rimozione del lavoro ripetitivo
  • Ottimizzazione di una serie di processi, liberando tempo e competenze dei lavoratori

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Distribuzione flessibile
  • Collaborativa e sicura

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Tenditoremacchina CNC

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera