--

I cobot fanno risparmiare all'azienda di stampa 150 ore in quattro mesi

Inprint A/S

In breve

Dal 2016, un braccio robotico UR10 ha aiutato la società di stampa danese, Inprint A/S, a prelevare e posizionare lastre di stampa, riducendo i tempi di attesa non produttivi e migliorando l'ambiente di lavoro e liberando 2 ore di lavoro di capacità al giorno. Un braccio robotico UR10 ha aiutato Inprint A/S, a prelevare e posizionare le lastre di stampa e a liberare 2 ore di manodopera in capacità al giorno.

La trasformazione aziendale

InPrint è una società di stampa di medie dimensioni con 15 dipendenti e, in qualità di fornitore chiavi in mano di materiale stampato, la società di stampa nello Jutland centrale, in Danimarca, svolge un'ampia gamma di attività di stampa. La produzione spesso comporta il sollevamento di carichi pesanti e tempi di inattività dell'operatore durante la stampa delle macchine. Ma da ottobre 2016, il braccio robotico collaborativo UR10 lo ha ridotto in modo significativo.

Søren H. Nielsen è responsabile della produzione di grandi formati presso InPrint. Ha considerato esattamente dove all'interno della produzione sarebbe stato più vantaggioso introdurre i cobots.

"Quando lavoravo su compiti di grandi dimensioni per l'azienda "Joe & The Juice", per la quale stampiamo motivi di grande formato, mi sono reso conto che era qui che avrebbe avuto senso avere un robot collaborativo; ci vogliono quattro minuti per stampare una lastra e, durante questi quattro minuti, i nostri operatori di stampa devono aspettare che la macchina emetta un "segnale acustico". Quindi l'operatore sostituisce la piastra con una nuova e attende di nuovo. Notai che per la maggior parte l'operatore aspettava e basta.

Inprint A/S

Settore Electronics and Technology
Paese Europe
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR10

Con il robot UR10, ora siamo competitivi in aree che prima erano oltre la nostra capacità. Molto semplicemente perché ora possiamo far svolgere al robot il lavoro ripetitivo di un dipendente, che ora gestisce altre attività.

Søren H. Nielsen, Responsible for large-format production

La soluzione

"Da dicembre, abbiamo prodotto 4.500 piastre su una delle macchine, in cui il robot gestisce le piastre a una velocità media di due minuti, liberando una capacità totale di 150 ore di lavoro, risparmiando circa 45.000 DKK grazie al solo tempo di rilascio", afferma Nielsen.

Nell'ottobre 2016, Søren ha contattato BILA, il distributore danese di UR Robots, chiedendo informazioni sul prezzo del più grande braccio robotico UR, poiché l'attività richiedeva una certa portata. Il giorno dopo lo ordinò e, entro tre giorni, l'UR10 fu consegnato, programmato e integrato con l'hardware esistente. Descrive la programmazione e l'interfaccia come logiche e intuitive.

Con una portata fino a 130 cm, UR10 è il robot più grande che Universal Robots offre. Automatizza i processi e le attività manuali, dove la precisione è fondamentale. E utilizzando la modalità di forza integrata, il braccio del robot può afferrare le piastre e spostarle in una struttura nella stampante in modo che siano esattamente in posizione.

UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Danimarca
UR10 collaborative robot, InPrint A/S,Danimarca

An impr

"Stare accanto a una macchina in attesa che dica "bip" può farti impazzire.
La persona che prima aspettava la macchina ora si occupa di altri compiti importanti."

Lo scetticismo dei dipendenti si trasformò rapidamente in entusiasmo quando sperimentarono il braccio del robot in azione. UR10 ha ridotto i tempi di attesa e reso la produzione più efficiente. Secondo Søren H. Nielsen ha anche portato a un minor numero di ore di straordinario. Tutto sommato, l'ambiente di lavoro è notevolmente migliorato grazie al robot di Universal Robots:

Il miglioramento dell'ambiente di lavoro e una produzione più efficiente non è l'unico vantaggio che l'UR10 ha da offrire. Søren H. Nielsen afferma inoltre che, grazie alla mano del robot, la società di stampa può ora occuparsi di attività che in precedenza non poteva pagare per svolgere, in primo luogo attività digitali con tirature di stampa molto grandi.

"Con il robot UR10, ora siamo competitivi in aree che prima erano oltre la nostra capacità. Semplicemente perché ora possiamo far svolgere al robot il lavoro ripetitivo di un dipendente, che ora si occupa di altre attività".

Sfide di automazione risolte:

  • Liberato 2 ore di capacità lavorativa al giorno.
  • Miglioramento dell'ambiente di lavoro e della competitività aziendale

Fattori chiave del valore:

  • Programmazione facile
  • Configurazione rapida
  • Collaborativo e sicuro
  • Breve periodo di recupero

Compiti risolti da robot collaborativi:

  • Presa e posizionamento del tenditore della macchina

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera