I robot forniscono ai produttori di vetro un chiaro vantaggio competitivo
In breve
Gern Glas è uno dei maggiori fornitori scandinavi di vetro piano e specchi per l'industria del mobile, della cucina, dell'edilizia e del solare. Per garantire la posizione di produttore competitivo, la tecnologia robotica è stata implementata sulla linea di produzione. Di conseguenza, il processo di tempra del vetro ad alta energia è stato ottimizzato e i lavoratori sono stati sollevati da alcuni dei compiti monotoni.
Se i fornitori di altri paesi possono fare qualcosa di leggermente più economico, c'è il rischio che gli ordini ad alto volume vadano all'estero. Questo è un dato di fatto anche per il produttore danese di vetri e specchi Gern Glas. Al fine di sfruttare al meglio la capacità e rimanere competitivi, l'azienda ha deciso di investire nella tecnologia dei robot.
Gern Glas
Glenn Larsen, Technical ManagerUniversal Robot è un tipo completamente diverso di robot industriale. Non abbiamo bisogno di recintarlo come un normale robot. E possiamo facilmente spostarlo in diversi lavori senza la necessità di un programmatore che trascorra tre giorni a programmare, oltre a tre meccanici e una gru per spostare il robot

Caricamento efficace del vetro
L'UR5 e l'UR10 si sono rivelati la combinazione robotica ottimale per Gern Glas, che era anche preoccupato per i compiti monotoni a cui i suoi dipendenti erano esposti ogni giorno.
La tecnologia di Universal Robots non solo offriva un modo molto più efficace per caricare piccoli pezzi di vetro sul nastro trasportatore per il processo di tempra a combustione ad alta energia. Ha anche contribuito a limitare il lavoro unilaterale di alimentazione dei pezzi nella macchina.

I cobots flessibili e facili da usare impressionano
"L'UR5 ora posiziona pezzi di vetro relativamente piccoli sul trasportatore in una fila aggiuntiva accanto agli altri pezzi. In questo modo, possiamo temperare molto più vetro per la stessa elettricità. E il robot è felice di lavorare su lavori monotoni", afferma Glenn Larsen, responsabile tecnico di Gern Glas, che è molto soddisfatto del modo in cui il [braccio robotico](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) aiuta a fare un uso molto migliore della capacità ed evitare problemi di collo di bottiglia.
Oltre all'UR5 che alimenta il vetro sul nastro trasportatore, la linea di processo è dotata di un UR10 per la sabbiatura e di un ulteriore UR5 per l'incollaggio. In particolare, la flessibilità e la facilità d'uso dei robot hanno impressionato Gern Glas.
Sfide di automazione risolte:
Il robot UR ha contribuito a limitare le attività monotone. ha offerto un modo efficace per caricare pezzi di vetro più piccoli su un trasportatore per la tempera del vetro, massimizzando lo spazio nel processo di combustione ad alta energia. Periodo di recupero: da 6 a 12 mesi.
Fattori chiave del valore:
Programmazione facile Configurazione rapida Distribuzione flessibile Collaborativa e sicura
Compiti risolti da robot collaborativi:
Presa e posizionamento
Contatta Universal Robots
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
- Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Far fronte alla carenza di manodopera