Due robot UR5 ora ottimizzano la gestione e lo smistamento dei campioni di sangue per l'analisi presso l'ospedale universitario di Copenaghen a Gentofte. La soluzione consente al laboratorio di mantenere l'obiettivo di fornire oltre il 90%dei risultati entro 1 ora nonostante un aumento del 20%dei campioni in arrivo per l'analisi.
L'Ospedale universitario di Copenaghen a Gentofte, in Danimarca, voleva esplorare come i robot collaborativi potessero essere una soluzione economica che automatizzasse l'ordinamento manuale dei campioni di sangue per quattro diversi percorsi per ulteriori analisi. L'applicazione del robot doveva essere collocata in un'area limitata dallo spazio nel laboratorio in cui non erano possibili caricatori di massa più grandi e automatizzati. Il laboratorio ospedaliero voleva che i tecnici fossero in grado di interagire con il robot e intervenire facilmente se il processo di movimentazione necessitava dell'interferenza umana. Di fronte a un aumento del 20%della quantità di campioni di sangue che arrivano in laboratorio, la direzione ha anche cercato di sostenere l'obiettivo del laboratorio di far analizzare il 90% di tutti i campioni di sangue entro un'ora senza dover aggiungere ulteriore personale.
I bracci robotici collaborativi di Universal Robots possono operare senza recinzioni proprio accanto alle persone: un cambiamento radicale rispetto ai tradizionali robot industriali che rimangono bloccati in custodie di sicurezza.
Il loro design interattivo facilita la configurazione per una nuova attività e il loro sistema di sicurezza integrato consente al braccio del robot UR di smettere automaticamente di funzionare se incontra oggetti o persone nel suo percorso. Queste caratteristiche erano fondamentali per il laboratorio di Copenaghen:
"Tutti i campioni di sangue arrivano su un trasportatore in un angolo del laboratorio senza spazio per erigere recinzioni di sicurezza. Avevamo bisogno di una soluzione intrinsecamente sicura e facile da usare che rispondesse alla programmazione guidata della visione, raccogliesse, ordinasse e caricasse rapidamente i campioni nel modulo di ingresso per l'analisi. Universal Robots ha soddisfatto questi criteri", afferma il capo medico dell'ospedale universitario di Copenaghen, Steen Stender, che ora ha implementato due robot UR5.
Il primo robot UR preleva un campione e lo inserisce in uno scanner di codici a barre. Una telecamera di visione fotografa il colore del tappo a vite e il robot viene guidato per posizionare il campione in uno dei quattro diversi rack in base al colore. Il secondo robot preleva i campioni del rack e li posiziona nell'alimentatore della macchina per la centrifugazione e l'analisi. I robot gestiscono circa 3.000 campioni al giorno, 7-8 provette al minuto.
Steen Stender, Chief PhysicianIl nostro staff ha accolto con entusiasmo questi robot. Sanno che ogni campione di sangue in laboratorio non analizzato è un paziente in attesa. Consegnare quasi tutti i risultati dei campioni di sangue entro un'ora significa che i nostri pazienti ambulatoriali risparmiano un viaggio in ospedale poiché il loro medico ora ottiene i risultati durante la stessa consultazione. I risultati per i campioni raccolti al mattino sui pazienti ricoverati sono pronti prima dei turni mattutini del medico. Tutti i campioni sono trattati come campioni di emergenza.

I robot hanno permesso al laboratorio di mantenere il suo tempo di risposta senza personale aggiuntivo nonostante un aumento del 20%del numero di campioni di sangue che richiedono analisi. Oltre il 90%dei risultati è pronto a meno di un'ora dall'arrivo in laboratorio.
"Il nostro staff ha accolto con entusiasmo questi robot. Sanno che ogni campione di sangue in laboratorio non analizzato è un paziente in attesa. Consegnare quasi tutti i risultati dei campioni di sangue entro un'ora significa che i nostri pazienti ambulatoriali risparmiano un viaggio in ospedale poiché il loro medico ora ottiene i risultati durante la stessa consultazione. I risultati per i campioni raccolti al mattino sui pazienti ricoverati sono pronti prima dei turni mattutini del medico. Tutti i campioni vengono trattati come campioni di emergenza", conclude Stender.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...