Fu Zhuan Steel rivoluziona la saldatura laser con il cobot UR12e

In breve

Fondata nel 1989, Fu Zhuan Steel si è specializzata per decenni in un'ampia gamma di progetti di fabbricazione di lamiere. Con lo spostamento della domanda di mercato verso una produzione ad alto mix e a bassi volumi, i robot industriali convenzionali, a causa dei loro complessi requisiti di programmazione e delle ripide curve di apprendimento, potevano essere utilizzati solo da un numero limitato di dipendenti esperti. Di fronte alla rapida evoluzione delle esigenze di personalizzazione, ai tempi di consegna serrati e alla continua carenza di manodopera per la saldatura, Fu Zhuan Steel aveva bisogno di un nuovo approccio all'automazione.

Fu Zhuan Steel

Settore Metalli & Lavorazioni meccaniche
Paese Taiwan
Numero dipendenti 80
Cobot utilizzato UR12e

Vantaggi

  • Affrontare la carenza di manodopera: ridurre gli ostacoli all'apprendimento e attrarre nuovi arrivati ​​nel settore.
  • Migliorare la produttività: rapidi adattamenti dei programmi per supportare ordini con un mix elevato e volumi ridotti.
  • Ridurre i costi: periodi di formazione e tempi di programmazione più brevi, con conseguente riduzione dei vincoli di personale.

Compiti eseguiti dai cobot

  • Saldatura automatizzata per produzioni di piccoli lotti e ad alto mix
  • Saldatura laser ad alta precisione con parametri fissi, in sostituzione della tradizionale saldatura manuale

Sfide di automazione risolte

  • Programmazione dispendiosa in termini di tempo ed elevati requisiti di utilizzo.
  • Limitata scalabilità produttiva a causa della carenza di manodopera.
  • Difficoltà a sostenere il modello di apprendistato per la saldatura, con scarso interesse da parte dei lavoratori più giovani.
Le principali sfide di Fu Zhuan Steel erano la carenza di manodopera e le esigenze di una produzione ad alto mix e basso volume

Da un mese a un giorno: i cobot riducono drasticamente la curva di apprendimento

Le principali sfide di Fu Zhuan Steel erano la carenza di manodopera e le esigenze di una produzione ad alto mix e basso volume. Sebbene l'azienda avesse precedentemente utilizzato robot industriali convenzionali, la dipendenza da competenze di programmazione avanzate comportava periodi di formazione di oltre un mese. Di conseguenza, solo uno o due dipendenti erano in grado di utilizzare i robot industriali, limitandone la scalabilità. Con l'introduzione del robot collaborativo UR12e, gli operatori possono apprendere rapidamente come utilizzare l'automazione grazie all'intuitiva funzione di programmazione manuale Freedrive, acquisendo competenza in uno o due giorni. Per i lavoratori con precedente esperienza di saldatura, non è richiesta quasi alcuna formazione aggiuntiva e la produttività può essere raggiunta in un solo giorno.

Il cobot UR12e consente agli operatori di impostare rapidamente percorsi e parametri di saldatura utilizzando una funzionalità intuitiva di programmazione manuale.

Nessuna codifica, regolazioni rapide e vera flessibilità high-mix

Il cobot UR12e consente agli operatori di impostare rapidamente percorsi e parametri di saldatura grazie a un'intuitiva funzionalità di programmazione manuale. Rispetto ai robot industriali convenzionali che richiedono una programmazione complessa, UR12e riduce significativamente i tempi di configurazione e risponde rapidamente alle frequenti modifiche di progettazione nella fabbricazione della lamiera. Grazie alla sua flessibilità e all'elevata precisione, Fu Zhuan Steel è in grado di gestire in modo efficiente la produzione ad alto mix e a bassi volumi, mantenendo al contempo un vantaggio competitivo in un mercato esigente.

In passato, la formazione degli operatori all'utilizzo di un robot industriale convenzionale richiedeva spesso più di un mese. Con il cobot UR12e, la formazione può essere completata in soli uno o due giorni. Questo non solo colma rapidamente le lacune di manodopera, ma rende anche la produzione ad alto mix e bassi volumi molto più efficiente!

Yi-Chun Chang, assistente speciale del direttore generale, Fu Zhuan Steel
Per molto tempo la saldatura laser è stata considerata un'attività fisicamente impegnativa e ad alto rischio, il che ha ulteriormente aggravato la carenza di manodopera e le difficoltà di reclutamento.

Guardando avanti

La saldatura laser è stata a lungo percepita come un'attività fisicamente impegnativa e ad alto rischio, il che ha ulteriormente aggravato la carenza di manodopera e le difficoltà di reclutamento. "Con l'introduzione dei robot collaborativi, puntiamo a trasformare il tradizionale modello di apprendistato. I dipendenti utilizzeranno robot anziché eseguire direttamente lavori di saldatura", ha osservato l'Assistente Speciale del Direttore Generale di Fu Zhuan Steel. "Questo riduce le barriere d'ingresso per il settore, consente a persone senza esperienza di affermarsi rapidamente e riduce i rischi per la salute associati alla saldatura tradizionale". Guardando al futuro, Fu Zhuan Steel continuerà a sfruttare la produzione intelligente e l'automazione collaborativa con robot per creare un ambiente di lavoro più attraente, garantire uno sviluppo sostenibile dei talenti e stabilizzare la capacità produttiva, oltre a dare nuovo slancio al settore.

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera