--

Cobot riduce il tasso di scarto a meno dell'1% e aumenta il tasso di produzione

Creating Revolutions

In breve

La startup di Miami Creating Revolutions stava riscontrando tassi di scarto dei prodotti a due cifre nell'assemblaggio del loro cercapersone di servizi di ospitalità. Il cobot UR3 ora gestisce la saldatura, la foratura, l'erogazione del silicone e il montaggio della luce mentre viene controllato e monitorato in un sistema connesso al cloud, riducendo gli scarti quasi a zero e aumentando l'efficienza produttiva di quasi cinque volte.

La trasformazione aziendale

Creating Revolutions realizza un sistema di paging del servizio clienti per il settore alberghiero. Il disco di comunicazione delle dimensioni di un disco da hockey collega gli ospiti con il loro cameriere attraverso il loro smartphone. L'assemblaggio del disco è un compito complesso che richiede grande precisione e ripetibilità. "Il problema è che non è possibile ripetere in modo efficiente un processo specifico esattamente allo stesso modo di un essere umano", afferma Einar Rosenberg, CEO di Creating Revolutions, che era alla ricerca di una soluzione di automazione in grado di soddisfare sia i requisiti di qualità che di quantità.
"Abbiamo esaminato circa 40 diverse aziende di robot e la maggior parte di esse non aveva un ottimo modo per programmarle; richiedevano troppe cose per l'ambiente; o erano troppo grandi o troppo a scatti", afferma Rosenberg che ha concluso la sua ricerca scegliendo un robot collaborativo UR3 di Universal Robots.

Creating Revolutions

Settore Electronics and Technology
Paese North America
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR3
Video — Robot UR3, Creating Resolutions, USA

La soluzione

“La UR3 era elegante, veloce e fluida. Sapevamo che aveva la precisione esatta che volevamo davvero. Il nostro tasso di rifiuto del progetto è passato da due cifre a meno dell'1%, il nostro sovraccarico è significativamente ridotto mentre l'aumento della nostra produzione è un multiplo elevato", afferma Rosenberg.

L'UR3 gestisce due diversi cicli: in primo luogo, il robot controlla che le parti dell'alloggiamento in alluminio siano allineate correttamente su un vassoio. Il robot quindi raccoglie la parte, la inserisce in un morsetto, prende un iniettore di silicone e allinea il silicone, quindi posiziona un disco acrilico sulla parte superiore, prima di riposizionare la parte assemblata sul vassoio. Il passo successivo è la foratura e la saldatura: il robot preleva un disco con una base di rame da un erogatore e lo inserisce in un sensore laser ottico che allinea il disco, il robot posiziona quindi il disco in un supporto, fissandolo chiudendo due morsetti.

"L'UR3 afferra un trapano dalla cinghia di servizio ed esegue un processo di perforazione a becco, perché l'acrilico si frantuma se lo si forza. Il robot è abbastanza sensibile da inserirlo fino a quando non crea un buco perfetto", afferma il CEO di Creating Revolutions. A foratura completata, l'UR3 afferra il saldatore, aggiungendo tre punti di presaldatura.

"Il fatto che l'UR3 esegua la pre-saldatura ha aumentato l'efficienza del processo di quasi cinque volte", afferma Rosenberg. "Il processo di saldatura manuale richiedeva davvero che l'operatore avesse tre mani."

L'UR3 era elegante, veloce e liscia. Sapevamo che aveva la precisione esatta che volevamo davvero. Il nostro tasso di scarto del progetto è passato da due cifre a meno dell'1%, il nostro sovraccarico è significativamente ridotto mentre l'aumento della nostra produzione è un multiplo elevato.

Einar Rosenberg, CEO

Vantaggi dell'integrazione di UR3

Il robot diventa un punto di forza

Il robot diventa un punto di forza

L'UR3 è stato integrato nella catena di montaggio di Creating Revolutions da Hirebotics, un integratore di sistemi certificato Universal Robots che funziona come un'agenzia di personale per cobots, consentendo ai produttori di noleggiare cobots a ore senza costi iniziali. Hirebotics gestisce tutta la programmazione, l'implementazione e la manutenzione del robot, mentre Creating Revolutions paga solo per le ore in cui è operativo.

Avere un robot che esegue diverse fasi di assemblaggio è diventato un enorme punto di forza per Creating Revolutions.

"Quando i nostri clienti vengono qui e vedono l'UR3, si rendono conto della qualità e della precisione garantite dal robot. Poiché non siamo un'azienda consolidata, vogliono avere la sensazione che il prodotto che useranno non fallirà", afferma. "Il robot dimostra loro una forza, che poi rafforza la vendita per noi."

Facile implementazione

Facile implementazione

Ci sono volute solo poche settimane da quando Creating Revolutions è entrato in contatto per la prima volta con Hirebotics fino a quando l'UR3 è stato ordinato, installato e programmato. Matt Bush, co-fondatore di Hirebotics, spiega che per gestire un '"agenzia di personale robotizzato" è indispensabile un rapido dispiegamento. "Ciò che ci ha permesso di farlo è la facilità di programmazione dei robot UR. L'interfaccia UR semplifica la messa in produzione molto più velocemente di molte altre soluzioni con cui abbiamo lavorato in passato", afferma Bush, che ha anche creato un'app mobile connessa al cloud, consentendo a Creating Revolutions di ricevere dati di produzione e notifiche in tempo reale quando il robot richiede attenzione. "Raccogliendo dettagli sul numero di unità prodotte dall'UR3 in un determinato periodo di tempo, possiamo combinare tutti i dati e creare previsioni realistiche e molto accurate delle nostre esigenze di produzione, ad esempio quanti esseri umani sono necessari e su cosa dobbiamo concentrarci per produrre a livelli ottimali", afferma Rosenberg, che ha anche il lavoro dell'UR3 senza assistenza dopo l'orario di lavoro.

Robot collaborativo UR3, Creating Revolutions, USA
Robot collaborativo UR3, Creating Revolutions, USA

Sfide di automazione risolte

  • Personale liberato per compiti più complessi, aumento della qualità, dell'efficienza e dell'output della produzione.
  • Il Service Pager di Creating Revolution si basa su undici brevetti unici e progettato per durare dieci anni senza ricaricarsi o collegarsi.
  • Utilizzato in molte impostazioni di comunicazione diverse, l'uso più diffuso è nei ristoranti e nei resort in cui gli ospiti toccano il loro smartphone con il disco per connettersi al loro cameriere.

Fattori chiave di valore

  • Facilità di programmazione
  • Collaborazione e sicurezza
  • Configurazione rapida

Compiti risolti da robot collaborativi

  • Foratura, saldatura, erogazione
  • Assemblaggio
  • Presa e posizionamento

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera