Tela
I cantieri, a lungo considerati baluardi del lavoro manuale, stanno vivendo una svolta tecnologica grazie a Canvas, startup di San Francisco che ha sviluppato un sistema robotico per affrontare l'arduo compito della finitura dei cartongessi. Integrando i cobots UR10e, Canvas ha creato una macchina che riduce drasticamente il tempo e lo sforzo necessari in questo commercio tradizionalmente ad alta intensità di manodopera.
Kevin Albert, co-fondatore e CEO di Canvas, ha riconosciuto la pressante necessità di automazione in un settore dinamico che sta affrontando una significativa carenza di manodopera. "Dobbiamo costruire il doppio nei prossimi 40 anni, ma allo stesso tempo, abbiamo due persone che si ritirano dal settore per ogni persona che entra", spiega. Questa urgenza ha alimentato lo sviluppo di Canvas di una piattaforma mobile dotata di sensori avanzati, AI e cobots UR. A differenza degli ambienti fissi della logistica e della produzione, i cantieri sono intrinsecamente unici, rendendo l'adozione diffusa dei robot una sfida fino ad ora. "Abbiamo progettato il sistema in modo che non sia necessario alcun piano precedente; la nostra macchina rileva automaticamente il sito, in modo da poter portare immediatamente la macchina nell'edificio e iniziare subito a lavorare, senza necessità di mappatura", afferma Albert.

La soluzione Canvas offre risultati impressionanti, riducendo i tempi di finitura dei cartongessi fino al 60% e riducendo i requisiti di manodopera di circa il 40%. Ciò che una volta richiedeva da cinque a sette giorni di spruzzatura e levigatura manuali ora può essere realizzato in circa due giorni sia per le finiture di livello 4 (solo cuciture in cartongesso) che di livello 5 (intera parete). "In un approccio manuale, il lavoratore deve continuare a tornare alla stessa parete, quindi 20.000 piediquadrati di spazio sulla parete richiedono circa 100.000 piediquadrati di lavoro", spiega Albert. "Con Canvas devi tornare sullo stesso muro solo tre volte."

Oltre alla velocità e all'efficienza, la sicurezza e l'ergonomia dei lavoratori sono fattori significativi per l'innovazione di Canvas. "Un operaio edile su quattro termina la propria carriera con un problema muscolo-scheletrico a causa della natura ripetitiva e fisicamente impegnativa di compiti come la finitura e la levigatura", afferma il CEO di Canvas, sottolineando come la macchina Canvas assuma il "peso maggiore, duro lavoro", liberando i lavoratori da queste attività faticose e potenzialmente estendendo la loro carriera. Questo approccio collaborativo, in cui i robot gestiscono il sollevamento di carichi pesanti e i lavoratori si concentrano sul coordinamento e su aree complesse, è stato un motivo chiave per la scelta dei cobots UR. Canvas ha persino introdotto con successo questo concetto ai sindacati affrontando le loro preoccupazioni sul benessere dei lavoratori, sulla produttività e sulla mobilità verso l'alto.

Al centro del sistema Canvas si trova il cobot Universal Robots UR10e. "È uno dei robot più leggeri per la forza che ha", afferma Albert, spiegando come questo sia stato fondamentale per la piattaforma mobile di Canvas, consentendole di eseguire attività fino a 4,5 metri di altezza senza compromettere la stabilità. Maria Telleria, co-fondatrice e CTO di Canvas, evidenzia un altro aspetto critico: il controllo della forza integrato di UR. Data la natura delicata del composto per cartongesso, che "puoi graffiare con le unghie", un'applicazione precisa e delicata è essenziale. "Non abbiamo bisogno di alcun controllo di forza esterno, è integrato nel braccio del robot ed è estremamente preciso", afferma il CTO di Canvas, menzionando come l'azienda abbia riscontrato la precisione del controllo di forza carente in altri bracci cobot che hanno valutato.

La maturità della piattaforma UR è stata un fattore significativo nel rapido sviluppo di Canvas. "Solo due mesi dopo aver ricevuto il nostro primo cobot UR, stavamo già intraprendendo il nostro primo lavoro", afferma Albert, accreditando il supporto "incredibile" dei distributori e di UR. UR fornisce supporto attraverso il portale myUR che semplifica il supporto, fornendo al contempo un facile accesso a invii di casi, registri, correzioni e informazioni complete su tutti i bracci UR di Canvas. "Riceviamo sempre ottime risposte attraverso il portale, archiviamo tutto lì e possiamo sempre trovare tutte le informazioni relative a tutti i bracci del robot, ogni acquisto, ogni garanzia", afferma Telleria, che sottolinea anche l'apertura della piattaforma software Universal Robot, garantendo agli sviluppatori l'accesso a "tutte le informazioni di basso livello" come i dati dei sensori e la possibilità di personalizzare il controllo a livello congiunto. La disponibilità di una versione DC della centralina UR è stata vantaggiosa anche per la piattaforma mobile di Canvas, migliorando l'efficienza della batteria eliminando la necessità di conversione di tensione.

Kevin Albert vede questo come un momento cruciale; "Fino ad ora, il lavoro interno è stato interamente svolto a mano, questa è la prima volta che abbiamo una piattaforma di macchinari pesanti per gli interni degli spazi di costruzione", afferma. Guardando al futuro, Canvas mira a sviluppare robot più alti in grado di raggiungere altezze superiori a 20 piedi, mitigando ulteriormente i rischi di caduta e migliorando la sicurezza dei lavoratori. L'azienda considera anche la verniciatura come una progressione naturale, sfruttando le capacità di spruzzatura dei materiali esistenti per offrire un risparmio di tempo e un'efficienza ancora maggiori ai progetti di costruzione.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...