BW Industrie
BW Industrie
BW Industrie è un'azienda specializzata nello sgrassaggio industriale e nella lavorazione di particolari meccanici. Negli ultimi otto anni, l'azienda ha utilizzato i cobots di Universal Robots per migliorare molti dei suoi processi di produzione.
Quattro bracci robotici di Universal Robots (un UR5, due UR10 e un modello del nuovo UR16e) sono schierati sulle linee di produzione. I cobots gestiscono attività come il carico e lo scarico di torni CNC, il controllo qualità di tubi metallici e la sbavatura di parti metalliche che vanno da 4 a 14 kg.
utilizzo di cobots di Universal Robots consente a BW Industrie di mantenere la competitività e aumentare la propria forza lavoro del 50% e i ricavi del 70%. L'azienda è stata inoltre in grado di ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici (DMS) tra i dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro più sano.
BW Industrie è una PMI industriale situata a Moselle, nella parte orientale della Francia. Otto anni fa, l'azienda stava affrontando una crescente concorrenza. Per salvarsi dalla delocalizzazione, BWIndustrie ha deciso di abbracciare l'automazione. L'azienda ha prima implementato robot industriali tradizionali che richiedono gabbie di sicurezza, ma voleva che gli operatori avessero accesso ai robot durante la produzione. L'azienda era alla ricerca di una soluzione robotica collaborativa, intuitiva e semplice da implementare. Con un cobot facile da usare, gli operatori potevano essere addestrati rapidamente e occuparsi della manutenzione quotidiana. In questo contesto, BW Industrie ha acquisito il suo primo cobot UR5.
Successivamente, con l'espansione della linea di prodotti Universal Robots di cobots, BW Industrie ha implementato due cobots UR10 e sviluppato celle di lavorazione per diverse applicazioni. Al fine di soddisfare le richieste dei clienti per la sbavatura di parti in metallo pesante, BW Industrie è diventata la prima azienda al mondo a integrare il cobot UR16e di Universal Robots.
Nel 2011, BWIndustrie contatta Sysaxes, distributore di Universal Robots, per assistere all'integrazione del suo primo cobot UR5. L'obiettivo era quello di sostituire un robot tradizionale obsoleto installato nel 2008, che si occupava della movimentazione di parti leggere. A seguito del successo di questa prima operazione, l'azienda ha deciso di investire in altri tre cobots UR, effettuando la cura delle macchine CNC, la sbavatura e il controllo qualità.

Oggi sono operative quattro applicazioni di robotica collaborativa:
La prima applicazione effettua il carico e lo scarico di un tornio CNC. Il secondo esegue un compito simile con un tornio verticale e un controllo di qualità delle parti. Queste celle robotizzate, dotate di telecamere, liberano il tempo degli operatori in modo che possano concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto. In entrambe le applicazioni, i cobots trasportano parti pericolose e/o taglienti. L'area è stata quindi messa in sicurezza tramite scanner di sicurezza laser che fanno fermare i cobots se una persona sta rilevando l'ingresso nell'involucro di lavoro.
Nella terza applicazione, il cobot aiuta nel controllo di qualità di centinaia di migliaia di tubi metallici all'anno. Li presenta davanti a due telecamere ad alta definizione, che ispezionano le caratteristiche dimensionali dei tubi estrusi. Se l'ispezione non riesce, il cobot posiziona il pezzo in una scatola di scarto. Tutte queste operazioni di ispezione sono state precedentemente eseguite manualmente prima dell'arrivo dei cobots.
Nel 2019, al fine di tenere il passo con la crescita e soddisfare la domanda dei clienti, BWIndustrie ha installato con successo l'ultima aggiunta alla gamma e-Series, l'UR16e, in sole due settimane. Ciò consente all'azienda di automatizzare la sbavatura di pezzi fusi di peso compreso tra 4 e 14 kg. Il cobot gestisce quasi una tonnellata di parti metalliche al giorno.
Il cobot è posto in una cella semiaperta sulla quale sono fissati diversi utensili di sbavatura (frese, smerigliatrici a nastro, mole…), comprese le pinze pneumatiche. Una zona specifica consente alla cella di essere alimentata con parti da sbavare. La UR16e preleva il pezzo con pinze pneumatiche e lo presenta agli utensili di sbavatura. L'operazione richiede meno di un minuto e la parte viene quindi riposizionata nella posizione specifica per le parti da trattare.
La funzionalità Remote TCP della linea di prodotti e-Series, unita alla naturale flessibilità del cobot, rende molto veloce la programmazione del cobot, utilizzando uno strumento esterno riproducendo il complesso gesto dell'operatore. Il cobot può quindi essere riprogrammato per elaborare una vasta gamma di prodotti, tra cui parti che variano notevolmente per dimensioni, design e peso. Per questo motivo, il tempo di apprendimento su una nuova parte complessa è stato ridotto di un fattore cinque. Inoltre, i dipendenti precedentemente assegnati a questo noioso compito possono ora svolgere attività più gratificanti e meno soggette a MSD, come il controllo della macchina e il controllo della qualità.
Laurent Wagner, CEO of BWIndustrie,Dalla nostra prima installazione di cobot nel 2011, la nostra forza lavoro è aumentata del 50% e i nostri ricavi di oltre il 70%.
La facilità d'uso dei cobots di Universal Robots incoraggia l'azienda a ridistribuirli regolarmente sulla linea di produzione per soddisfare le mutevoli esigenze, supportando l'evoluzione della gamma di prodotti di BWIndustrie.
L'azienda li riprogramma spesso man mano che vengono ricevuti nuovi ordini. Nel corso degli anni, l'azienda ha sviluppato competenze nella programmazione di cobots Universal Robots e supporta pienamente l'integrazione di nuove applicazioni.
I cobots hanno anche migliorato l'affidabilità del funzionamento del controllo qualità di centinaia di migliaia di parti all'anno. Nel processo di sbavatura, la perfetta ripetibilità del cobot garantisce una qualità costante.
I benefici in termini di ergonomia sono importanti: sull'applicazione del controllo qualità, il cobot ha eliminato i rischi MSD associati ai movimenti ripetitivi. Il robot di sbavatura evita l'esposizione dell'operatore alla polvere di macinazione e riduce il carico trasportato dagli operatori. "Possiamo parlare di ROC immediato - Return On Comfort - per tutte le applicazioni che alleviano i DMS degli operatori", spiega Laurent Wagner, CEO di BWIndustrie.
Il ritorno sull'investimento degli impianti è inferiore a 12 mesi. Un record di 6 mesi è stato raggiunto nel 2015 su un robot di carico che lavora su tre turni.
I guadagni di produttività hanno permesso a BWIndustrie di mantenere la sua produzione in Francia e di conquistare nuovi mercati. Dalla prima installazione di cobot nel 2011, l'azienda ha aumentato la sua forza lavoro del 50% e il suo fatturato del 70% per raggiungere i 5,6 milioni di euro all'anno.
Il futuro di BWIndustrie sarà spinto dall'automazione collaborativa: “Questi successi ci incoraggiano a continuare con i cobots., Installeremo due nuovi Universal Robots nel prossimo semestre” conclude Laurent Wagner. "I cobots di Universal Robots ci danno un vantaggio tecnologico con i nostri clienti, la cui fiducia ora ci apre mercati molto più grandi".


Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...