Automazione presso Brandt A/S
Brandt A/S, una consolidata azienda danese con oltre 60 anni di esperienza nel settore della verniciatura, ha compiuto un passo significativo verso l'innovazione implementando soluzioni UR10 cobot nel suo processo di produzione per ottenere una qualità costante e aumentare l'efficienza. Con la tecnologia del software Mimic del partner UR+ Nordbo Robotics, il robot può replicare i movimenti dell'operatore un passo alla volta, quindi eseguirli con una precisione senza precedenti. L'implementazione dei cobots ha trasformato il modo in cui l'azienda gestisce le attività di verniciatura, portando a significativi miglioramenti in termini di produttività e qualità.
Quando Brandt A/S ha iniziato il suo percorso più di sei decenni fa, si è specializzata nella verniciatura auto. Nel corso degli anni, i loro compiti si sono estesi alla verniciatura industriale e, alla fine, sono diventati esperti nella verniciatura a polvere.
Nonostante gli elevati standard di qualità e costanza di Brandt A/S, l'azienda ha affrontato sfide con i processi di verniciatura manuale che non sono sempre stati in grado di fornire l'accuratezza e la coerenza che l'azienda si prefiggeva. Ciò ha avviato la loro ricerca di possibili soluzioni di automazione. "Abbiamo cercato in alto e in basso robot che potessimo utilizzare nel nostro reparto di ritocco", afferma il CEO di Brandt A/S, Rene Damgaard Hansen.
Con l'introduzione di due nuovi cobots UR10 nel loro processo di verniciatura a polvere, Brandt A/S è stata in grado di raggiungere un livello di precisione e coerenza senza precedenti. Questi robot possono eseguire attività di ritocco che in precedenza erano difficili da eseguire per gli operatori manuali con la stessa precisione. Questa integrazione della tecnologia robotica non solo ha migliorato la qualità del prodotto, ma ha anche aumentato la produttività liberando i dipendenti per compiti più complessi.
Esaminare più da vicino il processo e i dettagli chiave per passare con successo dai processi manuali all'automazione con robot collaborativi

Prima dell'introduzione dei cobots, i dipendenti eseguivano la verniciatura a spruzzo manuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ora, Brandt A/S utilizza la tecnologia Mimic di Nordbo Robotics che, tramite un sensore di rilevamento della posa, registra i movimenti dei pittori e li trasferisce al cobot, che esegue attività di ritocco con una precisione senza precedenti. Il cobot lavora a stretto contatto con gli operatori ed è progettato per imitare ogni loro mossa.
Il cobot di Universal Robots è integrato con l'unità di programmazione Nordbo Robotics e la scatola di polvere Gema di G.A. Hansen. Ciò consente una comunicazione senza soluzione di continuità tra il robot e l'apparecchiatura periferica, con conseguente qualità costante da corsa a corsa. Gli operatori possono facilmente creare programmi sul binario di linea e il cobot rileva automaticamente l'inizio di ogni articolo, garantendo una produzione continua ed efficiente.
Con l'ecosistema UR+, Brandt A/S ha accesso a una vasta gamma di componenti, pacchetti software e applicazioni testate per integrarsi perfettamente con i cobots UR, incluso il software Mimic di Nordbo Robotics. Ciò ha consentito agli operatori di programmare il cobot in modo intuitivo senza bisogno di conoscenze tecniche approfondite. "Abbiamo preso la pistola a spruzzo che gli operatori usano normalmente e abbiamo permesso loro di programmare il robot proprio come farebbero di solito con le pistole a spruzzo", afferma il CCO di Nordbo Robotics, Sabina Kethelz, sottolineando l'approccio user-friendly e la necessità minima di interazione con l'operatore, evidenziando l'attenzione di Universal Robots sulla fornitura di una soluzione di automazione completa e accessibile. Il sistema è anche approvato per la Zona 22 con l'approvazione ATEX estesa, che è una direttiva UE a cui il sistema è conforme.
Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.In effetti, non è necessario avere un lotto particolarmente grande prima che abbia senso implementare un robot di verniciatura. E non richiede una formazione approfondita per utilizzare il robot
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...