--

Soluzione di telecamere UR utilizzata dai principali studi televisivi

Arcam Robotics system

In breve

XD Motion offre ai canali di notizie una soluzione completa di controllo della telecamera (robotica - hardware - software) con il suo sistema robotico Arcam. La soluzione, già acclamata dai canali televisivi europei e internazionali per l'innovazione e la grande flessibilità di utilizzo, è composta da un braccio robotico universale UR10, da un controller specifico, da un software user-friendly e da una telecamera broadcast.

Ogni giorno i registi televisivi devono eseguire migliaia di movimenti di telecamere per i programmi che dirigono con sempre meno personale disponibile. Questo li mette in una situazione molto difficile: dover controllare diverse telecamere contemporaneamente con la possibilità di ripetere i movimenti. È quindi fondamentale disporre di un robot multiasse facilmente programmabile in grado di lavorare al fianco dell'uomo in tutta sicurezza. Ciò consente la creazione di un sistema in grado di controllare tutte le telecamere su qualsiasi unità e quindi semplificare il lavoro della sala di controllo, centralizzare il controllo della telecamera per gli operatori e consentire ai registi di ottenere uno stile distintivo in ogni programma.

Arcam Robotics system

Settore Electronics & Technology
Paese Europe
Numero di dipendenti 5-25
Cobot utilizzati UR10

La soluzione

"Ciò che rende speciale la nostra soluzione è che abbiamo creato un software intuitivo e di facile utilizzo che ottimizza l'uso delle qualità intrinseche di questo robot, vale a dire la sua ripetibilità e la sua precisione", spiega Pascal Gautier, co-creatore del sistema robotico ARCAM.

XD Motion sviluppa strumenti user-friendly per il controllo del movimento delle telecamere montate su robot industriali. Dopo vari test, hanno scelto il [braccio robotico] UR10 a 6 assi di Universal Robots (/%7BlocalLink: 32062%7D), che considerano il migliore sul mercato. Leggera, facile da programmare e in grado di adattarsi alle esigenze del settore televisivo, la soluzione XD Motion è dotata di un'applicazione joystick appositamente progettata in modo che gli utenti possano definire diversi punti di riferimento per creare loop.

Secondo Benoit Dentan, CEO di XD Motion, "questa tecnologia semplifica la postazione di lavoro dell'operatore della sala di controllo, semplifica l'esecuzione di movimenti precedentemente complessi e consente di programmare percorsi originali e infinitamente ripetibili e di memorizzarli in modo completamente autonomo per ogni programma".

Sistema robotico Arcam

Sistema robotico Arcam

Dopo 3 anni di sviluppo, il SISTEMA ROBOTICO ARCAM è attualmente distribuito negli studi televisivi di importanti gruppi a livello internazionale: USA (Riot Games), Cina (CTV), in Europa (Belgio, Ungheria, Slovacchia, Svizzera, ecc.), in Francia (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien, ecc.) ed è stato distribuito fin dall'inizio presso Cnews, InfosSport + e Canal+. Gli studi televisivi hanno scelto la soluzione XD Motion in gran parte per la sua semplicità di utilizzo, in particolare grazie ai bracci robotici UR integrati nel sistema, a loro volta molto facili da programmare.

Laurent d'Auria, Operations Manager del Gruppo Canal+, spiega: “Grazie a questo strumento, ora possiamo beneficiare di un valore aggiunto artistico. In altre parole; una macchina fotografica capace di movimenti perpetui e variegati con ripetibilità infinita. Possiamo ri-registrare o modificare durante le nostre trasmissioni in diretta senza alcun costo aggiuntivo di manodopera manuale." XD Motion ha lavorato sulla facilità d'uso del suo software di controllo con gli operatori di Canal+, assicurando che la soluzione possa programmare movimenti regolari e operare senza richiedere l'input di operatori già occupati con le viste della telecamera, l'illuminazione, ecc.

Liberare il potere della realtà aumentata

Liberare il potere della realtà aumentata

Il robot è compatibile con le più recenti tecnologie di realtà aumentata grazie a una scatola di interfaccia di SINCRONIZZAZIONE AR e può anche essere controllato da remoto tramite VPN o 4G HF per trasmissioni di produzione remota. "Utilizziamo modelli a operatore singolo su questi canali, quindi l'operatore non può sempre controllare direttamente il robot. Essere in grado di lanciare movimenti che possono essere ripetuti all'infinito è senza dubbio un vantaggio", aggiunge Laurent d'Auria.

Utilizziamo modelli a operatore singolo su questi canali, quindi l'operatore non può sempre controllare direttamente il robot. Essere in grado di lanciare movimenti che possono essere ripetuti all'infinito è indubbiamente un vantaggio

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, fraUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, fraUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, fraUR10 Collaborative Robot, Arcam Robotics system, fra

Sfide di automazione risolte:

  • Il sistema di robotica Arcam comprende un braccio di controllo del movimento UR10 a 6 assi, una telecamera di trasmissione e un'interfaccia utente compatibile con i sistemi di produzione IOBOT.
  • È in grado di gestire contemporaneamente diverse telecamere e può integrare nel tempo nuovi modelli sostitutivi in base alle esigenze dell'operatore.
  • Ripetizione di movimenti identici, programmazione di nuovi movimenti in modo più rapido e semplice, maggiore stabilità e qualità dei movimenti, migliore ergonomia del software di controllo, integrazione della realtà aumentata, controllabile nella produzione remota.
  • ROI: 7 mesi
  • Robot collaborativo utilizzato: UR10

Fattori chiave del valore:

  • Ottimizzazione tecnica
  • Utilizzo ottimale delle competenze umane e valorizzazione di quelle (operatore e direttore)
  • Payback a breve termine

Compiti risolti dall'automazione collaborativa:

  • Movimento della telecamera

Contatta Universal Robots

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda variabile di prodotti
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Far fronte alla carenza di manodopera