Di fronte a una carenza di forza lavoro e all'aumento del costo del lavoro a causa della diminuzione della popolazione attiva, ALPHA Corporation ha dovuto continuare a migliorare la produttività nelle proprie linee di produzione al fine di rimanere competitiva in futuro. Allo stesso tempo, erano tenuti ad automatizzare le linee di produzione utilizzando al massimo il processo esistente e le sue attrezzature. Di conseguenza, hanno deciso di implementare robot collaborativi collaborativi di UR3 e UR5 in quanto sono leggeri, flessibili e possono essere utilizzati senza recinzione.
In qualità di produttore di serrature "key and keyless", ALPHA Corporation produce una vasta gamma di prodotti che include armadietti a gettoni, serrature per alloggiamenti e industriali e parti di automobili. Presso lo stabilimento di Gunma, eseguono una produzione completa, dallo stampaggio e fusione alla verniciatura, placcatura e assemblaggio. Oltre alla produzione, Gunma Plant funge da centro tecnologico di produzione globale e riceve tirocinanti dalle società del gruppo, compresi gli impianti d'oltremare.
Presso lo stabilimento di Gunma, ALPHA ha lanciato un progetto per continuare a migliorare la produttività delle linee di produzione esistenti nei prossimi anni, quando c'è un problema sociale di carenza di forza lavoro e aumento del costo del lavoro a causa della diminuzione della popolazione attiva. "La sfida che stavamo affrontando era quella di migliorare la produttività senza modificare il layout delle linee di produzione esistenti", ha affermato Kenichi Yoshizawa, capo della produzione dello stabilimento di Gunma. "Inizialmente abbiamo anche preso in considerazione l'implementazione di robot industriali, ma abbiamo abbandonato l'idea poiché non avevamo abbastanza spazio per mettere robot industriali con recinzioni intorno a loro".
Presso lo stabilimento di Gunma, dopo molte considerazioni, hanno deciso di implementare i robot collaborativi di Universal Robots nelle linee di taglio chiave. Nel 2015, un UR3 è stato installato nel processo di pallettizzazione delle chiavi finite. Con il suo successo, hanno introdotto due UR5 nel processo di stampaggio.
Yoshizawa spiega i motivi per scegliere Universal Robots. "Uno dei motivi per cui ho scelto Universal Robots è stato il suo ingombro ridotto. Altri robot sono troppo grandi e richiedono recinzioni per garantire la sicurezza. L'implementazione di altri robot su linee esistenti avrebbe richiesto cambi di linea o lo spostamento di altre apparecchiature. Il vantaggio di Universal Robots era che potevamo utilizzare i robot senza apportare modifiche alle linee esistenti".

Quando i lavoratori eseguono manualmente l'attività, ci sono errori che causano scarti. A differenza del processo manuale, l'utilizzo di robot produce ogni volta lo stesso numero di lavori nello stesso lasso di tempo. Quando distribuisci robot, hai tempo libero per svolgere diverse attività. Non devi preoccuparti che si fermino in modo da poterti concentrare su altre cose. "Siamo stati in grado di migliorare notevolmente la produttività. Ora operiamo 24 ore al giorno e, rispetto a prima dell'installazione di Universal Robots, la produttività del processo di stampaggio delle chiavi automobilistiche è migliorata del 20%", ha affermato Yoshizawa. Quando si tratta di manutenzione, i partner di Universal Robots offrono formazione e supporto. Dopo aver ricevuto la formazione, sei in grado di insegnare e assistere i robot da solo. Ottenere una migliore comprensione dei robot ti dà anche la sicurezza di gestire tutto ciò che potrebbe andare storto. "Andando avanti, vogliamo implementare ancora più robot e automatizzare il taglio del cancello nel processo di stampaggio per aumentare ulteriormente la produttività", ha concluso Yoshizawa.
Mr.Kenichi Yoshizawa, Production Chief of Gunma Plant.Andando avanti, vogliamo implementare ancora più robot e automatizzare il taglio del cancello nel processo di stampaggio per aumentare ulteriormente la produttività.





Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...