La saldatura ad arco di alta qualità richiede destrezza e una profonda conoscenza dei materiali e dell'applicazione del calore. Ottieni risultati coerenti e aumenta la produttività con una soluzione di saldatura collaborativa automatizzata.
La saldatura ad arco è una miscela accattivante di arte e scienza, che richiede ai saldatori di possedere grande destrezza e una profonda conoscenza dei materiali, dell'applicazione del calore e di varie tecniche di saldatura. Ed un'arte che si sta perdendo. Con un numero decrescente di saldatori qualificati disponibili per soddisfare le esigenze professionali, gli strumenti di saldatura automatizzati sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento delle aziende.
Progettati per gestire attività ripetitive e fisicamente impegnative, i robot collaborativi (cobot) sono progettati per assicurare precisione. Mantengono il delicato equilibrio tra calore e applicazione del materiale necessario per saldature di alta qualità ora dopo ora, garantendo risultati costanti ogni volta.
Versatili e facilmente riprogrammabili, i cobot possono anche adattarsi alle esigenze di produzione in continua evoluzione, migliorando la qualità delle saldature e creando un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.
Scopri come i cobot sono stati implementati per eseguire attività di saldatura in tutti i settori per migliorare la produttività e accrescere la sicurezza dei lavoratori.

La saldatura ad arco richiede una qualità eccezionale, che necessita di elevata abilità, precisione e movimenti ergonomici. Anche lievi passi falsi possono portare a materiali deformati, legami incompleti o connessioni scadenti sotto forma di sotto quotazione o inclusioni di scorie. I cobot applicano una forza di contatto regolata in modo uniforme per garantire un arco costante e un tallone uniforme e strumenti integrati come monitor e controllo della forza prevengono i difetti da variazioni eccessive di corrente o pressione di contatto.

Avere uno strumento di saldatura sotto forma di un robot collaborativo nella tua gamma può aiutarti a produrre più parti, liberando al contempo i tuoi saldatori esperti da attività a basso valore per concentrarsi su incarichi più eccitanti e complessi. Con una saldatrice robotizzata, è possibile ottenere maggiore precisione, velocità e coerenza in ogni saldatura attraverso la saldatura MIG e TIG e la saldatura a bastone. I sistemi di saldatura cobot UR sono flessibili, veloci da implementare, facili da programmare per il tuo team e personalizzabili per soddisfare le esigenze aziendali specifiche.

Porta il tuo robot di saldatura collaborativo al livello successivo con il movimento coordinato, un insieme di funzionalità software che consentono il movimento sincronizzato tra il TCP del cobot e uno o più assi motorizzati. Il movimento coordinato consente un processo molto più fluido quando si lavora con un cobot di saldatura e più assi esterni. Consente agli utenti di ottimizzare i tempi ciclo di automazione e seguire un percorso utensile preciso, portando a una maggiore efficienza.
Trova una soluzione di saldatura robotizzata che integri le risorse disponibili della tua azienda e le competenze tecniche del tuo team.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni tipologia di industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobot UR soddisfano le esigenze di flessibilità con una facilità senza pari nel settore, con programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Continua a esplorare i vantaggi della saldatura ad arco automatizzata e scopri come le aziende di diversi settori hanno utilizzato robot collaborativi per svolgere le loro attività di saldatura.