La rapida crescita dell'e-commerce e del fulfillment richiede un'innovazione collaborativa. Dal bin picking al packaging e tutto il resto, i cobot migliorano e semplificano i flussi di lavoro mantenendo la tracciabilità e la qualità.

Le richieste di produzione e distribuzione sono in costante crescita. Man mano che i materiali e i prodotti si spostano attraverso magazzini, fabbriche e trasporti, i cobot forniscono una soluzione efficiente per garantire che siano ben protetti dai danni.
I robot collaborativi possono gestire attività ripetitive di movimentazione dei materiali in tutti i settori, che in genere includono il carico e lo scarico di parti, lo spostamento di pezzi dal punto A al punto B, la pallettizzazione e la depallettizzazione di scatole e lo smistamento. Con strumenti per l'estremità del braccio precisi e sicuri che possono essere distribuiti in modo flessibile, i cobot possono afferrare in modo sicuro gli oggetti e automatizzare i movimenti ripetitivi attraverso i percorsi di trasporto desiderati. Ciò libera il tempo e l'energia dei lavoratori, che possono quindi trascorrere il loro tempo in ruoli più qualificati.
Scopri come i cobot sono stati implementati nella movimentazione dei materiali per aiutare le aziende a semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, senza compromettere la qualità.

Semplifica le operazioni di movimentazione, imballaggio e pallettizzazione, raccolta, etichettatura e kitting dei materiali con i robot collaborativi. Solleva i lavoratori dal lavoro ripetitivo e dal sollevamento di carichi pesanti automatizzando le attività di movimentazione dei materiali con bracci robotici collaborativi leggeri. L'automazione ti aiuta a combattere i costi crescenti del packaging dei nuovi prodotti e a ridurre i tempi ciclo di produzione dei prodotti e ti consente di tenere il passo con i picchi stagionali nonostante la carenza di manodopera.

I cobot con pinze innovative, sistemi di visione artificiale e di apprendimento automatico possono raccogliere una vasta gamma di oggetti anche in ambienti non strutturati come bidoni o borse. La scansione SKU facilmente integrata e la possibilità di prelevare sacchetti o prodotti di quasi tutte le dimensioni o forme rendono le operazioni di e-commerce, evasione degli ordini, magazzinaggio, logistica e supply chain più semplici, veloci ed efficienti.

L'interfaccia intuitiva e facile da programmare del robot UR rende il braccio perfetto per applicazioni che prevedono la gestione di piccoli volumi e attività altamente ripetitive. È possibile riprogrammare e ridistribuire il robot secondo necessità in tutte le operazioni. Se il flusso di lavoro cambia, il braccio robotico per la movimentazione dei materiali può essere installato rapidamente e facilmente in nuove installazioni grazie alle sue dimensioni ridotte e al design leggero.
Parla con i nostri esperti di cobot oggi stesso per trovare una soluzione personalizzata per le tue esigenze aziendali.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei propri team di produzione.

I cobot UR soddisfano facilmente le esigenze di flessibilità offrendo una facilità d'uso senza paragoni nel settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti - Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Rispondere alla carenza di manodopera