Le attività di lucidatura e levigatura richiedono un tocco specifico, spesso delicato. I bracci del robot collaborativo UR con controllo della forza integrato offrono una soluzione flessibile che regola automaticamente la posizione per ottenere la forza desiderata.

Le superfici lisce ottenute attraverso processi di finitura come lucidatura, levigatura, e rettifica fanno molto di più che raffinare l'estetica e creare prodotti piacevoli al tatto. Migliorano la sicurezza del prodotto rendendo le superfici più facili da pulire, riducendo la suscettibilità alla corrosione, aumentando la resistenza all'usura, riducendo al minimo l'attrito nelle parti in movimento e migliorando l'adesione per i rivestimenti. Tuttavia, i lavoratori umani spesso affrontano affaticamento e sforzo fisico durante la finitura dei prodotti, che possono ostacolare la loro capacità di mantenere la coerenza in questi delicati processi. Ciò compromette la qualità del prodotto e porta a difetti.
Mentre i sistemi di automazione tradizionali per la finitura possono essere rigidi e costosi, i robot collaborativi (cobot) forniscono una soluzione flessibile. Facilmente riprogrammabili per adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione, i cobot non solo migliorano la sicurezza sul posto di lavoro, ma consentono anche ai produttori di rispondere rapidamente alle richieste del mercato, garantendo finiture di alta qualità e maggiore efficienza.

Gli ultimi ritocchi su un prodotto sono fondamentali per ottenere la sua forma, aspetto, funzionalità e qualità generale ottimali. La coerenza in questa fase è fondamentale: le variazioni di pressione, velocità o angolo durante la levigatura, la lucidatura o la smaltatura possono influire su tutto, dall'aspetto visivo all'usabilità, alla longevità e alle prestazioni. I cobot mantengono le prestazioni per lunghi periodi senza essere a rischio di contrarre problemi di salute dall'esposizione a sostanze chimiche tossiche e soddisfano gli standard di qualità e scalano la produzione in modo efficace.

Raggiungere gli standard di qualità non è mai stato così facile, grazie a robot collaborativi versatili, compatti e facili da usare che offrono risultati coerenti con precisione millimetrica. Dalle delicate attività di finitura alle robuste applicazioni nella fabbricazione dei metalli, Universal Robots consente alle aziende di amplificare le proprie operazioni preservando il tocco artigianale che le differenzia dalla concorrenza.
Parla con un esperto di cobot oggi stesso per scoprire come trovare la tua soluzione su misura.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobots UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
- Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Superare la carenza di manodopera