Zero compromessi. Aumenta la coerenza e mantieni alti livelli di qualità del prodotto con i robot collaborativi (cobot) attraverso ispezioni più sicure, veloci e precise. Standardizza le procedure e semplifica i flussi di lavoro con bracci robotici convenienti e flessibili.

Il controllo qualità si pone come custode vigile della reputazione di un'azienda, garantendo che solo i migliori prodotti raggiungano i consumatori. Dai controlli visivi di base all'imaging termico ad alta tecnologia, all'analisi chimica e ai rigorosi test distruttivi, il controllo qualità è versatile quanto i prodotti che salvaguarda. Ogni processo combina più tecniche, formando un flusso di lavoro che rileva le incongruenze prima che diventino costosi errori.
Senza un solido controllo di qualità, i produttori rischiano di tutto, dalla minore insoddisfazione dei clienti a gravi implicazioni per la salute e la sicurezza, aprendo le porte a un aumento degli scarti, ritardi nella produzione, sanzioni normative e danni alla reputazione del marchio. Raggiungere la coerenza nell'ispezione è fondamentale, ma quasi impossibile da mantenere manualmente. Compatti, sicuri ed eccezionalmente precisi, i cobot rappresentano una soluzione ideale, offrendo una precisione ripetibile e versatile in una varietà di attività di ispezione senza la necessità di costose e ingombranti soluzioni robotiche tradizionali.

Per ottenere un controllo qualità coerente e accurato, i dipendenti devono mantenere un'attenzione intensa, poiché anche lievi variazioni nelle misurazioni possono influire sui risultati. Questo livello di precisione è difficile da mantenere manualmente, con attività ripetitive che portano a fatica, processi più lenti e, in definitiva, errori umani e inefficienza. Alcune parti sono particolarmente complesse da esaminare e difetti piccoli o nascosti vengono facilmente trascurati durante l'ispezione manuale.

I cobot di Universal Robots consentono alle aziende di automatizzare praticamente qualsiasi attività di ispezione manuale senza i costi tipici dei robot tradizionali, semplificando la programmazione, l'installazione e rendendo non necessaria l'installazione di celle di lavoro dedicate e schermate.
Dotati di telecamere approvate UR per misurazioni 3D non distruttive, questi cobot offrono una coerenza senza pari con una deviazione di precisione di soli ±0,03 mm. Con una facile implementazione in ambienti industriali già esistenti, una programmazione intuitiva e un rapido periodo di recupero dell'investimento (di soli 195 giorni in media), i cobot sono una soluzione trasformativa per la precisione, l'efficienza e l'affidabilità nei processi di ispezione qualità.
Parla con un esperto di cobot oggi stesso per scoprire come trovare la tua soluzione su misura.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobots in ogni tipologia di industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobot di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobot UR soddisfano le esigenze di flessibilità a testa alta con facilità d'uso leader del settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...
- Aumentare la produttività
- Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti - Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
- Superare la carenza di manodopera